DOCA0102ES-12

Acerca de la publicación

Ámbito del documento

El objetivo de esta guía es proporcionar a los usuarios, los instaladores y el personal de mantenimiento la información técnica necesaria para usar las unidades de control MicroLogic X en los interruptores automáticos MasterPacT MTZ.

Las unidades de control MicroLogic X se ofrecen en dos gamas:

  • Unidades de control para la norma IEC: MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

  • Unidades de control para la norma UL: MicroLogic 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X

Esta guía se aplica a las siguientes unidades de control MicroLogic X.

Norma

Unidades de control

Referencia comercial

IEC

MicroLogic 2.0 X

LV847600

MicroLogic 5.0 X

LV847602

MicroLogic 6.0 X

LV847603

MicroLogic 7.0 X

LV847604

UL

MicroLogic 3.0 X

LV848815

MicroLogic 5.0 X

LV847609

MicroLogic 6.0 X

LV847608

NOTA: La referencia comercial está impresa en la cara frontal de la unidad de control MicroLogic X. También identifica la norma, IEC o UL.
NOTA: Esta guía también se aplica a las unidades de control MicroLogic Xi. Una unidad de control MicroLogic Xi es una unidad de control MicroLogic X sin capacidad de comunicación inalámbrica.

Toda la información relacionada con las unidades de control MicroLogic X presentada en esta guía se aplica a las unidades de control MicroLogic Xi, excepto la información sobre comunicación inalámbrica.

Las características específicas de las unidades de control MicroLogic Xi se describen en el anexo.

Nota de validez

Esta guía se aplica a MicroLogic X unidades de control con la versión de firmware 004.000.000 o superior.

En el caso de una unidad de control MicroLogic X con una versión de firmware inferior, consulte DOCA0144EN MasterPacT MTZ - MicroLogic X Control Unit - Firmware Release Notes para obtener una descripción de las nuevas funciones y los errores corregidos en versiones posteriores del firmware.

Si es necesario, póngase en contacto con su centro de atención al cliente para obtener la versión de esta guía que corresponda a la versión de firmware de su unidad de control MicroLogic X.

Información online

Es probable que la información contenida en esta guía se actualice en algún momento. Schneider Electric recomienda encarecidamente que disponga de la versión más reciente y actualizada disponible en www.se.com/ww/en/download.

Las características técnicas de los dispositivos que se describen en este documento también se encuentran online. Para acceder a la información en línea, vaya a la página web de Schneider Electric www.se.com.

Documentos relacionados para dispositivos IEC

Título de la documentación Número de referencia
MasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic X - Catálogo

LVPED216026EN

MasterPacT MTZ1  – Interruptores en carga e interruptores automáticos IEC con unidad de control MicroLogic X De 630 a 1600 A – Guía del usuario
MasterPacT MTZ2/MTZ3  – Interruptores en carga e interruptores automáticos IEC con unidad de control MicroLogic X De 800 a 6300 A – Guía del usuario
MasterPacT MTZ - Interruptores automáticos e interruptores en carga IEC con unidad de control MicroLogic X - Guía de mantenimiento
Interruptores automáticos MasterPacT MTZ con unidades de control MicroLogic X  - Comunicación Modbus  - Guía del usuario
MasterPacT MTZ Interruptores automáticos con unidades de control MicroLogic X  - Guía de comunicación IEC 61850
MasterPacT, ComPacT, PowerPacT - Guía de ciberseguridad
Sistema ULP (norma IEC) - ULP (Universal Logic Plug) Sistema  - Guía del usuario
Enerlin'X IO - Módulo de aplicación de entrada/salida para un interruptor automático - Guía del usuario
Enerlin'X EIFE  - Interfaz Ethernet integrada para un interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ  - Guía del usuario
Enerlin'X IFE - Servidor de panel Ethernet - Guía del usuario
Enerlin'X IFE - Ethernet Interfaz para un interruptor automático - Guía del usuario
Enerlin'X FDM121 - Módulo de pantalla frontal para un interruptor automático - Guía del usuario
Enerlin'X FDM128 - Pantalla Ethernet para ocho dispositivos - Guía del usuario
Complementary Technical Information

LVPED318033EN

MasterPacT MTZ - MicroLogic X Control Unit - Firmware Release Notes

DOCA0144EN

MicroLogic Trip Units and Control Units - Firmware History

DOCA0155EN

How Can I Reduce Vulnerability to Cyber Attacks?

Cybersecurity System Technical Note

Puede descargar estas publicaciones técnicas y otra información técnica de nuestro sitio web en www.se.com/ww/en/download/.

Documentos relacionados para dispositivos UL/ANSI

Título de la documentación Número de referencia
MasterPacT MTZ UL/ANSI Circuit Breakers - Catalog

0614CT1701

MasterPacT MTZ1 - Interruptores automáticos UL e interruptores con certificaciónANSI y establecidos desde 800 hasta 1600 A Interruptores automáticos con unidad de control MicroLogic X e interruptores - Guía del usuario
MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Interruptores automáticos UL e interruptores con certificaciónANSI y establecidos desde 800 hasta 1600 A Interruptores automáticos con unidad de control MicroLogic X e interruptores - Guía del usuario
Interruptores automáticos MasterPacT MTZ con unidades de control MicroLogic X  - Comunicación Modbus  - Guía del usuario
MasterPacT MTZ Interruptores automáticos con unidades de control MicroLogic X  - Guía de comunicación IEC 61850
MasterPacT, ComPacT, PowerPacT - Guía de ciberseguridad
ULP Sistema (norma UL) - ULP (Universal Logic Plug) Sistema - Guía del usuario
Enerlin'X IO - Módulo de aplicación de entrada/salida para un interruptor automático UL - Guía del usuario
Enerlin'X EIFE  - Interfaz Ethernet integrada para un interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ  - Guía del usuario
Enerlin'X IFE - Servidor de panel Ethernet - Guía del usuario
Enerlin'X IFE - Ethernet Interfaz para un interruptor automático - Guía del usuario
Enerlin'X FDM121 - Módulo de pantalla frontal para un interruptor automático - Guía del usuario
Enerlin'X FDM128 - Pantalla Ethernet para ocho dispositivos - Guía del usuario
MasterPacT MTZ - MicroLogic X Control Unit - Firmware Release Notes

DOCA0144EN

MicroLogic Trip Units and Control Units - Firmware History

DOCA0155EN

How Can I Reduce Vulnerability to Cyber Attacks?

Cybersecurity System Technical Note

Puede descargar estas publicaciones técnicas y otra información técnica de nuestro sitio web en www.se.com/ww/en/download/.

Marcas comerciales

QR Code es una marca comercial registrada de DENSO WAVE INCORPORATED en Japón y otros países.

Información sobre terminología no inclusiva o insensible

Como empresa responsable e inclusiva, Schneider Electric actualiza constantemente sus comunicaciones y productos que contienen terminología no inclusiva o insensible. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, nuestro contenido aún puede contener términos que algunos clientes consideren inapropiados.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.