Configuration de la protection de surintensité directionnelle (ANSI 67)
Recommandations de réglages
La protection de surintensité directionnelle est utilisée conjointement avec la protection de surintensité court retard. Le choix des options de protection de surintensité directionnelle aval et amont et des temporisations associées (tfw et trv) ainsi que la temporisation de la protection de surintensité court retard (tsd) permettent d'assurer la protection d'un système électrique contre les courants de court-circuit susceptibles de circuler vers l'aval ou vers l'amont.
Lorsque la protection de surintensité directionnelle est utilisée à des fins de déclenchement, la protection de surintensité instantanée (ANSI 50) est habituellement désactivée par un mode Ii défini sur OFF.
Application à un système d'énergie à plusieurs sources en parallèle
La protection de surintensité directionnelle peut s'appliquer à un système d'énergie comprenant deux sources ou davantage qui s'exécutent en parallèle pour augmenter la disponibilité de puissance. Les sources en question peuvent être des transformateurs ou des générateurs.
Voici des exemples de systèmes de distribution d'énergie, avec et sans la protection de surintensité directionnelle :
-
Deux sources en exécution parallèle sans disjoncteur de circuit de couplage.
-
Deux sources en exécution parallèle avec un disjoncteur de couplage normalement fermé.
|
Configuration matérielle |
Modèle de protection |
Disponibilité d'énergie |
Exemples d'applications |
|---|---|---|---|
|
2 sources Aucun couplage |
2 disjoncteurs sans protection de surintensité directionnelle |
– |
Locaux industriels et commerciaux |
|
2 disjoncteurs avec protection de surintensité directionnelle |
** |
Locaux industriels et commerciaux |
|
|
2 sources 1 couplage, normalement fermé |
2 disjoncteurs sans protection de surintensité directionnelle 1 disjoncteur couplé sans protection de surintensité directionnelle |
* |
Applications pétrole et gaz Applications marines Centres de données |
|
2 disjoncteurs avec protection de surintensité directionnelle 1 disjoncteur couplé sans protection de surintensité directionnelle |
*** |
Applications pétrole et gaz Applications marines Centres de données |
Recommandations de réglage pour deux sources sans couplage
Le tableau suivant indique les paramètres des différentes protections contre les surintensités pour les disjoncteurs :
|
Disjoncteur |
ANSI 50 |
ANSI 51 |
ANSI 67 directe |
ANSI 67 inverse |
|---|---|---|---|---|
|
Q1 et Q2 sans ANSI 67 |
OFF |
tsd = 0,2 s |
N/A |
N/A |
|
Q1 et Q2 avec ANSI 67 |
OFF |
tsd = 0,2 s |
OFF |
trv = 0,1 s |
|
Q3 |
ON |
tsd = 0,1 s |
N/A |
N/A |
Le tableau suivant indique le comportement des protections contre les surintensités en fonction de l'emplacement du courant de court-circuit :
|
Cas |
Q1 et Q2 sans ANSI 67 |
Q1 et Q2 avec ANSI 67 |
|---|---|---|
|
Court-circuit dans A1 |
La barre de bus est OFF. |
La barre de bus est ON. |
|
Court-circuit dans B1 |
La barre de bus est OFF. L'ajout d'un disjoncteur de couplage peut assurer l'activation d'une moitié de barre de bus. |
La barre de bus est OFF. L'ajout d'un disjoncteur de couplage peut assurer l'activation d'une moitié de barre de bus. |
Recommandations de réglage pour deux sources avec un seul couplage
Le tableau suivant présente les paramètres de la protection de surtension des disjoncteurs :
|
Disjoncteur |
ANSI 50 |
ANSI 51 |
ANSI 67 directe |
ANSI 67 inverse |
|---|---|---|---|---|
|
Q1 et Q2 sans ANSI 67 |
ON |
tsd = 0,3 s |
N/A |
N/A |
|
Q1 et Q2 avec ANSI 67 |
OFF |
tsd = 0,3 s |
OFF |
trv = 0,1 s |
|
Q12 sans ANSI 67 |
ON |
tsd = 0,2 s |
N/A |
N/A |
|
Q3, Q4 |
ON |
tsd = 0,1 s |
N/A |
N/A |
Le tableau suivant indique le comportement des protections contre les surintensités en fonction de l'emplacement du courant de court-circuit :
|
Cas |
Q1, Q2 sans ANSI 67 |
Q1, Q2 avec ANSI 67 |
|---|---|---|
|
Court-circuit dans A1 |
La moitié de la barre de bus (1) est OFF. La moitié de la barre de bus (2) est ON. |
La barre de bus est ON. |
|
Court-circuit dans B1 |
La moitié de la barre de bus (1) est OFF. La moitié de la barre de bus (2) est ON. |
La moitié de la barre de bus (1) est OFF. La moitié de la barre de bus (2) est ON. |