DOCA0105ZH-10

日期管理

简介

IMU 的每个模块均使用它的日期来生成带时间戳的事件和日志寄存器。

IMU 模块的日期通过以下 2 个步骤进行更新:

  1. 外部同步:Modbus 主站同步 IFM IFE EIFE 通讯接口。

  2. 内部同步:通讯接口将日期和时间广播到 MicroLogic X 控制单元以及 IMU 中的连接的其他 ULP 模块。

外部同步

有多种方法可以在外部同步 IFM IFE EIFE 通讯接口:

  • 手动:

  • 通过使用以下方式对 Modbus 主站编程:

    • Modbus 设置日期和时间:功能代码 43-16 写功能

    • 或,通过 IFM IFE EIFE 接口的接口命令设置绝对时间。

  • 自动:

    • IFE EIFE 配置作为 SNTP 模式。

如果最后的外部同步在最后 2 个小时内发生,那么该通讯接口将被视为已经外部同步。

内部同步

IFM IFE EIFE 通讯接口接收到日期和时间,它会将该日期和时间广播至所有连接到 IMU 中的 ULP 模块。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?