Gestion de la date
Introduction
Chaque module de l'IMU utilise la date de ce dernier pour horodater les événements et les registres d'historique.
La mise à jour de la date des modules de l'IMU s'effectue en 2 étapes :
-
Synchronisation externe : le maître Modbus synchronise l'interface de communication IFM , IFE ou EIFE .
-
Synchronisation interne : l’interface de communication diffuse la date et l’heure à l'unité de contrôle MicroLogic X et aux autres modules ULP raccordés à l’IMU.
Synchronisation externe
Plusieurs méthodes permettent d'effectuer une synchronisation externe de l’interface de communication IFM , IFE ou EIFE :
-
Manuellement :
-
Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission
-
Via la page Web IFE ou EIFE
-
-
Par programmation du maître Modbus, avec :
-
soit la fonction Modbus de définition de la date et de l’heure, code de fonction 43-16 Fonctions d'écriture.
-
soit la commande d’interface de réglage de l’heure absolue via l’interface IFM, IFE ou EIFE .
-
-
Automatiquement :
-
Avec IFE ou EIFE configuré en mode SNTP.
-
L'interface de communication est considérée comme synchronisée de manière externe si la dernière synchronisation a eu lieu au cours des deux dernières heures.
Synchronisation interne
Lorsque l'interface de communication IFM, IFE ou EIFE reçoit la date et l'heure, elle diffuse celles-ci à tous les modules ULP raccordés à l'unité IMU.