老化原因

@TW: shared topic used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

简介

无论是否工作,配电盘和开关设备都会老化。老化的主要原因是环境和工作条件的影响。

环境影响

位于给定环境中的设备会受到该环境的影响。加速设备老化的主要环境因素有:

  • 温度

  • 工作负载

  • 相对湿度

  • 含盐环境

  • 电流谐波

  • 灰尘

  • 腐蚀性气氛

  • 振动

  • 操作次数

  • 断续电流

本章的表格中针对每种因素进行了以下总结:

  • 为什么有害:影响

  • 如何辨别:外观

  • 对器件工作的影响:结果

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?