Schneider Electric 专家诊断计划

@TW: profiled topic used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

简介

Schneider Electric 提供专家诊断程序,由 Schneider Electric 服务代表 使用

Schneider Electric 诊断 MasterPacT 设备

Schneider Electric 为配电设备提供了种类广泛的制造商诊断服务。

Schneider Electric 开展的 Enhanced Manufacturer Maintenance 是基于状况的维护,需要在现场开展调查和/或测试、分析以及后续维护措施。对于低压断路器 (LV) 和隔离开关,比如 MasterPacT MTZMasterPacT NT/NWMasterPacT MTZ 设备,测试、分析以及推荐的后续维护措施通过以下的诊断计划来提供:

  • ProDiag Trip Unit

  • ProDiag Breaker

  • ProDiag Clusters

ProDiag 诊断计划利用测试期间收集的数据提供全面的报告以及基于分析的专家建议。这让您能够预期停机时间,提高系统的可用性。

有关更多信息,请联系 Schneider Electric 服务代表

ProDiag Trip Unit

ProDiag Trip UnitSchneider Electric 设计,用于诊断断路器控制单元的脱扣性能。

根据针对电气系统的控制单元设置准确操控脱扣时间现已成为一项评估保护性能的战略性功能。故障检测和快速脱扣响应能够防止因短路产生大量事故能量。

ProDiag Trip Unit 能够通过以下方式帮助减轻 LV 断路器控制单元性能的潜在故障风险:

  • 检测脱扣时间漂移。

  • 根据电气网络特性(分断能力、选择性保护),检验 LV 断路器和控制单元的功能。

  • 分析报警和事件的历史记录。

性能失常的 LV 断路器控制单元会造成不良影响,如:

  • 意外脱扣(断电)。

  • 下游工业设备效率低下。

  • 停机。

  • 短路持续时间较长(过热和内部起火)。

  • 断路器和开关设备损坏,或者甚至完全摧毁电气室。

ProDiag Trip Unit 帮助最终客户发现并理解 LV 断路器控制单元的性能和重要性。诊断在已断电的 LV 断路器上进行,并且只能由 Schneider Electric 服务代表 开展。

LV 断路器控制单元脱扣性能的定期诊断包含在 Complete Manufacturer Maintenance 计划中。这种解决方案可为用户带来以下收益:

  • 帮助确保保护下游 LV 配电设备、货物以及操作人员。

  • 增强可靠性,降低意外停机风险和运行成本。

  • 延长设备寿命,优化总拥有成本。

ProDiag Breaker

ProDiag Breaker 诊断工具由 Schneider Electric 设计,用于评估分闸、合闸和弹簧储能操作的性能。

快速可靠地使 LV 断路器分闸是一项评估整条运行链的战略性功能。故障检测率和响应速度能够防止因短路产生大量事故能量。

ProDiag Breaker 用于降低发生 LV 断路器电运动事故的风险。ProDiag Breaker 能够识别可能产生如下不良影响的未检出事故或设备性能退化现象:

  • 内部运动件上承受应力。

  • 内部运动件加速磨损。

  • 过热和/或内部起火。

  • 断路器和开关设备损坏。

  • 电气室遭到完全摧毁。

ProDiag Breaker 在已断电的 LV 断路器上进行,并且只能由 Schneider Electric 服务代表 开展。

LV 断路器电气和运动性能的定期诊断包含在 Advanced Manufacturer Maintenance 计划中。这种解决方案可为用户带来以下收益:

  • 提早警告在定期预防性维护期间未检测到的上述现象。

  • 帮助确保保护下游 LV 配电设备、货物以及操作人员。

  • 增强可靠性,降低意外停机风险和运行成本。

  • 延长设备寿命,优化总拥有成本。

ProDiag Clusters

ProDiag ClustersSchneider Electric 设计,用于在定期预防性维护期间诊断未检测到的连接群集的早期退化阶段。这种退化的导致因素如下:

  • 恶劣的环境条件

  • 严重程度高的用户应用

  • 摇进摇出操作导致的加速老化过程

  • 电应力

  • 不稳定的维护

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?