DOCA0099ES-05

Programa de diagnóstico de expertos de Schneider Electric

@TW: profiled topic used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

Presentación

Schneider Electric ofrece un programa de diagnóstico de expertos, utilizado por Representantes de servicios Schneider Electric

Realización de diagnósticos de dispositivos MasterPacT con Schneider Electric

Schneider Electric ofrece una amplia gama de servicios de diagnóstico del fabricante para equipos de distribución eléctrica.

El Enhanced Manufacturer Maintenance a cargo de Schneider Electric es un mantenimiento basado en las condiciones en las que la inspección o las pruebas, los análisis y las acciones de mantenimiento posteriores se realizan in situ. Las pruebas, los análisis y las acciones de mantenimiento posteriores que se recomiendan para interruptores automáticos e interruptores en carga de baja tensión (LV), por ejemplo, dispositivos MasterPacT MTZ, se proporcionan por medio de los programas de diagnóstico siguientes:

  • ProDiag Trip Unit

  • ProDiag Breaker

  • ProDiag Clusters

Los programas de diagnóstico ProDiag proporcionan un informe completo con los datos recopilados durante las pruebas, junto con recomendaciones expertas basadas en análisis. Esto le permite anticipar las paradas y mejorar la disponibilidad de la instalación.

Para obtener más información, póngase en contacto con el Representante de servicios Schneider Electric.

ProDiag Trip Unit

Diseñado por Schneider Electric, ProDiag Trip Unit se utiliza para realizar diagnósticos del rendimiento de disparo de la unidad de control del interruptor automático.

Actualmente, el funcionamiento preciso del tiempo de disparo según la configuración definida en la unidad de control para una instalación eléctrica es una función estratégica para evaluar el rendimiento de la protección. La detección de fallos y la reacción de la velocidad de disparo impiden que los cortocircuitos creen altos niveles de energía de defecto.

ProDiag Trip Unit puede ayudar a reducir los riesgos de posibles fallos en el rendimiento de la unidad de control del interruptor automático LV mediante:

  • Detección de variaciones de tiempo de disparo.

  • Verificación de funciones del interruptor automático LV y de la unidad de control según las características de red eléctrica (poder de corte, discriminación).

  • Análisis del historial de alarmas y eventos.

La unidad de control del interruptor automático LV que no funciona genera efectos no deseados, como, por ejemplo:

  • Disparos imprevistos (cortes de alimentación)

  • Ineficiencias en los equipos industriales aguas abajo.

  • Fallos.

  • Cortocircuitos más largos (sobrecalentamiento e incendios internos).

  • Destrucción del interruptor automático y del equipo o incluso la destrucción total de la sala eléctrica.

ProDiag Trip Unit ayuda al usuario a descubrir y entender el rendimiento y la gravedad de la unidad de control del interruptor automático LV. El diagnóstico se realiza en interruptores automáticos LV desenergizados y solo es responsabilidad de Representantes de servicios Schneider Electric.

Junto con el programa Complete Manufacturer Maintenance se ofrece el diagnóstico periódico del rendimiento de disparo de la unidad de control del interruptor automático LV. Esta solución aporta al usuario las ventajas siguientes:

  • Ayudar a garantizar la protección de los equipos de distribución eléctrica LV aguas abajo, las mercancías, y las personas que los manejan.

  • Mejorar la fiabilidad, lo que reduce los costes operativos y riesgos de parada imprevista.

  • Ampliar la vida útil de los equipos, lo que optimiza el coste total de propiedad.

ProDiag Breaker

Diseñados por Schneider Electric, los diagnósticos de ProDiag Breaker evalúan el rendimiento de las operaciones de apertura, cierre y tensado de resortes.

Una apertura rápida y fiable del interruptor automático LV es una función estratégica para evaluar toda la cadena de funcionamiento. La tasa de detección de fallos y la velocidad de reacción evita que los cortocircuitos creen altos niveles de energía de defecto.

ProDiag Breaker se utiliza para mitigar el riesgo de incidentes electrocinemáticos de interruptores LV. ProDiag Breaker identifica los síntomas de un incidente o degradación no detectados del equipo que pueden causar efectos no deseados, como:

  • Esfuerzos en piezas móviles internas.

  • Desgaste acelerado de las piezas móviles internas.

  • Sobrecalentamiento o incendios internos.

  • Destrucción del interruptor automático y del equipo.

  • Destrucción total de la sala eléctrica.

El ProDiag Breaker se realiza en interruptores automáticos LV desenergizados y solo es responsabilidad de Representantes de servicios Schneider Electric.

Junto con el programa Advanced Manufacturer Maintenance, se ofrece un diagnóstico periódico del rendimiento electrocinemático de los interruptores automáticos LV. Esta solución aporta al usuario las ventajas siguientes:

  • Alerta en las primeras etapas de los fenómenos descritos anteriormente no detectados durante el mantenimiento periódico preventivo.

  • Ayudar a garantizar la protección de los equipos de distribución eléctrica LV aguas abajo, las mercancías, y las personas que los manejan.

  • Mejorar la fiabilidad, lo que reduce los costes operativos y riesgos de parada imprevista.

  • Ampliar la vida útil de los equipos, lo que optimiza el coste total de propiedad.

ProDiag Clusters

Diseñado por Schneider Electric, ProDiag Clusters se usa para diagnosticar las primeras etapas de deterioro del clúster de conexión no detectadas durante el mantenimiento preventivo periódico. Este deterioro puede deberse a algunos de los factores siguientes:

  • Condiciones del entorno adversas

  • Aplicación de usuario con nivel crítico

  • Proceso de envejecimiento acelerado debido a las operaciones de montaje y desmontaje

  • Tensión eléctrica

  • Mantenimiento irregular

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?