存放较长一段时间后的维护
存放条件
设备必须存放在干燥通风的房间中,不受雨淋、水和化学制剂的影响。它们还必须配有防尘、防碎石、防油漆保护。
如果存放时间较长,室内的相对湿度必须控制在 70 % 以下。
存放温度:
-
不带 MicroLogic XMicroLogicMicroLogic Active 控制单元的设备:-55 °C 至 +85 °C(-67 °F 至 +185 °F)
-
带 MicroLogic XMicroLogicMicroLogic Active 控制单元的设备:-25 °C 至 +85 °C(-13 °F 至 +185 °F)
设备存放时必须处于分闸 (OFF) 位置,储能弹簧应释能。
存放较长一段时间后的检查和维护
在存放较长一段时间后,并且如果满足上述存放条件,则必须开展以下检查,确保正确的设备运行:
部件或组件 |
存放两年以下 |
存放两年以上 |
---|---|---|
设备机构 |
最终用户中期维护计划 |
制造商维护计划 |
MicroLogic XMicroLogicMicroLogic Active 控制单元 |
最终用户中期维护计划 |
制造商维护计划 |
设备锁和抽架锁 |
最终用户中期维护计划 |
制造商维护计划 |
抽架 |
最终用户中期维护计划 |
制造商维护计划 |
辅助电路 |
– |
制造商维护计划 |
此外,如果设备存放在恶劣条件(高温、腐蚀性气氛)中:
-
检查金属部件(锌)和铜部件(接线端子上的银涂层 (Ag)、或者锡 (Sn))的表面状况。
-
检查设备和抽架的润滑情况。
-
清洁并重新润滑触点组和退出触点。