制造商预防性维护计划

@TW: profiled topic used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

定义

@TechPub writer (03/2019): FYI: Reminder: guide with the Manufacturer procedures (PSE1287) is released 12/2017. Not updated since for FWv2 or FWv3 projects.

制造商预防性维护计划只能由以下 Schneider Electric 服务代表 开展。

制造商预防性维护计划包含最终用户日常和中期预防性维护计划

制造商预防性维护计划的内容包括:

  • 全面的功能检查。

  • 状况检查(基于测试)。

  • 全面的零部件和系统服务(清洁、润滑)。

  • 控制单元更换(基于诊断)。

在正常工作条件和严重程度低的用户应用情况下,制造商预防性维护计划必须每五年执行一次。请参阅针对其他情况执行制造商维护计划的建议频率

程序

部件

程序标题

设备

测量绝缘电阻

机构

检查分闸力和合闸力

清洁并润滑机构

断路单元

测量每个极的触点电阻

附件

检查 MX 分闸线圈的分闸时间

检查 XF 合闸线圈的合闸时间

检查 MN 欠压线圈的分闸时间

预防性地更换 XFMXMN 线圈 (1)

预防性地更换 MicroLogic XMicroLogic 控制单元和电子模块

控制单元

诊断 MicroLogic XMicroLogic 控制单元功能的性能

预防性地更换 MicroLogic XMicroLogic 控制单元 (2)

抽架

检查连接/退出扭矩

清洁并重新润滑 MasterPacT 抽出式设备的抽架

通讯系统

检查通过 IFE Ethernet 接口或 EIFE 嵌入式 Ethernet 接口进行的数据传输

机械联锁

通过缆绳操作机械联锁

通过连杆操作机械联锁

(1)作为预防性维护计划的一部分,Schneider Electric 建议在使用 15 年后,更换线圈。

(2)作为预防性维护计划的一部分,Schneider Electric 建议Schneider Electric 服务代表在使用 15 年后更换 MicroLogic XMicroLogic 控制单元及相关的 ESMM2C 选配模块。每次更换 MicroLogic XMicroLogic 控制单元时,Schneider Electric 服务代表必须更换高效分断插头、额定插头和互感器插头。

部件

程序标题

设备

测量绝缘电阻

机构

检查分闸力和合闸力

清洁并润滑机构

断路单元

测量每个极的触点电阻

附件

预防性地更换 XF、MX、MN 线圈 (1)

检查 MX 分闸线圈的分闸时间

检查 XF 合闸线圈的合闸时间

检查 MN 欠压线圈的分闸时间

控制单元

保存保护设置、事件历史记录(MicroLogic P 和 H),并创建报告

通过初级注入测试来检查脱扣链的连续性

检查集成瞬时保护 (DIN/DINF) 脱扣

检查 MicroLogic 指轮开关的操作

预防性地更换 MicroLogic 控制单元和电子模块 (2)

抽架

检查连接/退出扭矩

清洁并重新润滑 MasterPacT 抽出式设备的抽架

通讯系统

检查断路器通讯模块 (BCM) 的工作

检查抽架通讯模块 (CCM) 的工作

检查通讯总线的数据传输

机械联锁

通过缆绳操作机械联锁

通过连杆操作机械联锁

(1)作为预防性维护计划的一部分,Schneider Electric 建议在使用 15 年后,更换线圈。

(2)作为预防性维护计划的一部分,Schneider Electric 建议Schneider Electric 服务代表在使用 15 年后更换 MicroLogic XMicroLogic 控制单元及相关的 M2C 模块。每次更换 MicroLogic XMicroLogic 控制单元时,Schneider Electric 服务代表必须更换高效分断插头、额定插头和互感器插头。

部件

程序标题

设备

测量绝缘电阻

机构

检查分闸力和合闸力

清洁并润滑机构

断路单元

测量每个极的触点电阻

附件

检查 MX 分闸线圈的分闸时间

检查 XF 合闸线圈的合闸时间

检查 MN 欠压线圈的分闸时间

预防性地更换 XFMXMN 线圈 (1)

预防性地更换 MicroLogic Active 控制单元和电子模块

控制单元

诊断 MicroLogic Active 控制单元功能的性能

预防性地更换 MicroLogic Active 控制单元 (2)

抽架

检查连接/退出扭矩

清洁并重新润滑 MasterPacT 抽出式设备的抽架

机械联锁

通过缆绳操作机械联锁

通过连杆操作机械联锁

(1)作为预防性维护计划的一部分,Schneider Electric 建议在使用 15 年后,更换线圈。

(2)作为预防性维护计划的一部分,Schneider Electric 建议Schneider Electric 服务代表在使用 15 年后更换 MicroLogic Active 控制单元。每次更换 MicroLogic Active 控制单元时,Schneider Electric 服务代表必须更换高效分断插头、额定插头和互感器插头。

所需时间

Schneider Electric 服务代表执行这种维护计划(包括最终用户中期预防性维护计划)所需的平均总时间如下:

  • 对于安装了所有附件的固定式设备,为 1.5 小时至 2 小时,具体取决于壳架等级。

  • 对于安装了所有附件的抽出式设备,为 2 小时至 3 小时,具体取决于壳架等级。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?