预防性维护频率
预防性维护安全说明
每款设备的维护建议旨在使设备或组件在其可用寿命期里维持在满意的工作状态。
由 MicroLogic X 控制单元根据以下情况计算预防性维护计划:
-
MasterPacT MTZ 设备的工作条件。
-
用户应用的严重程度。
MicroLogic X 控制单元生成事件来通知用户需要计划维护以便遵守预防性维护计划。
警告 |
|---|
|
意外的设备运行
遵循本文档各章节中针对可维护设备的各零部件的维护建议。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
如果不根据要求实施推荐的维护计划,配电设备的使用寿命将缩短。
维护计划
下表总结了三个预防性维护计划的维护操作:
|
维护计划 |
维护描述 |
执行人员 |
|---|---|---|
|
最终用户日常维护 |
目视检查和功能测试,更换故障附件。 |
|
|
最终用户中期维护 |
最终用户日常维护、运行检修和组件测试。 |
|
|
制造商维护 |
最终用户中级维护以及 Schneider Electric 服务部提供的诊断和部件更换。 |
Schneider Electric 服务代表 |
良好的环境条件和设备工作条件
当满足以下所有条件时,认为环境条件和设备工作条件良好:
|
良好的环境条件和设备工作条件 |
|
|---|---|
|
温度 |
配电盘外的年均环境温度 Ta < 25 °C (77 °F) (IEC 61439-1)。 设备安装在空调房中或者通风良好的配电盘中。 |
|
工作负载 |
小于 In 的 50%(每天工作 8 小时或 24 小时不间断工作) |
|
相对湿度 |
< 50% |
|
腐蚀性气氛 |
设备安装在 3C1 类环境中或者能够营造良好工作条件的封闭房间(配有空调和空气净化设备)中。 |
|
含盐环境 |
无 |
|
灰尘 |
可以忽略。 设备安装在配有过滤器的配电盘或者通风良好的 IP54 机箱中。 |
|
振动 |
无 |
正常的环境条件和设备工作条件
当满足以下所有条件时,认为环境条件和设备工作条件正常:
|
正常的环境条件和设备工作条件 |
|
|---|---|
|
温度 |
配电盘外的年均环境温度 Ta < 25 °C (77 °F) (IEC 61439-1) |
|
工作负载 |
小于 In 的 80%(每天工作 8 小时或 24 小时不间断工作) |
|
谐波 |
每相的谐波电流小于 In 的 30% |
|
相对湿度 |
< 70% |
|
腐蚀性气氛 |
|
|
含盐环境 |
无盐雾 |
|
灰尘 |
含尘量低。 设备安装在配有过滤器的配电盘或者通风良好的 IP54 机箱中。 |
|
振动 |
永久振动小于 0.2 g |
恶劣的环境条件和设备工作条件
当满足以下所有条件时,认为环境条件和设备工作条件恶劣:
|
恶劣的环境条件和设备工作条件 |
|
|---|---|
|
温度 |
配电盘外的年均环境温度 Ta 介于 35 °C (95 °F) 至 45 °C (113 °F) 之间 (IEC 61439-1) |
|
工作负载 |
大于 In 的 80%(每天工作 8 小时或 24 小时不间断工作) |
|
相对湿度 |
> 80% |
|
腐蚀性气氛 |
|
|
含盐环境 |
设备的安装位置距离海岸不到 10 公里,却未采取任何特定保护措施 |
|
灰尘 |
含尘量高。 设备未安装在配有过滤器的机箱或者通风良好的 IP54 机箱中。 |
|
振动 |
持续振动介于 0.2 g 至 0.5 g 之间 |
比如,恶劣的环境条件和设备工作条件在海事和风力发电等应用中极为常见。
用户应用的严重程度
下表列出了用户应用的三个严重程度级别。
|
严重程度级别 |
描述 |
|---|---|
|
低 |
功能丧失将对操作产生较少影响,或可能需要极少的金钱投入来恢复所有操作。普通应急规划将覆盖损失。 |
|
中等 |
功能丧失对设施具有明显影响。可能导致一些操作必须暂停。可能需要一些金钱投入才能恢复所有操作。可能造成轻微人员伤害。 |
|
高 |
功能丧失将导致人员伤害或重大经济损失。损失并非灾难性,但设施至少需要立即临时暂停部分操作。重开厂区将需要巨大的金钱投入。 |
最终用户日常维护计划的建议频率
下表列出了根据用户应用的工作条件和严重程度执行最终用户日常维护计划的建议频率。
|
工作条件 |
用户应用的严重程度 |
||
|---|---|---|---|
|
低 |
中等 |
高 |
|
|
良好 |
2 年 |
2 年 |
2 年 |
|
正常 |
1 年 |
1 年 |
1 年 |
|
恶劣 |
1 年 |
1 年 |
1 年 |
最终用户中期维护计划的建议频率
下表列出了根据用户应用的工作条件和严重程度执行最终用户中期维护计划的建议频率。
|
工作条件 |
用户应用的严重程度 |
||
|---|---|---|---|
|
低 |
中等 |
高 |
|
|
良好 |
4 年 |
4 年 |
4 年 |
|
正常 |
2 年 |
2 年 |
2 年 |
|
恶劣 |
2 年 |
2 年 |
2 年 |
制造商维护计划的建议频率
下表列出了根据用户应用的工作条件和严重程度执行制造商维护计划的建议频率。
|
工作条件 |
用户应用的严重程度 |
||
|---|---|---|---|
|
低 |
中等 |
高 |
|
|
良好 |
6 年 |
5 年 |
4 年 |
|
正常 |
5 年 |
4 年 |
3 年 |
|
恶劣 |
4 年 |
3 年 |
2 年 |
由于短路或瞬时短路而发生脱扣时,建议开展全面检查。
警告