Programme de maintenance préventive de routine utilisateur

@TW: profiled topic used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

Définition

Le programme de maintenance préventive de routine utilisateur peut être effectué par :

  • Personnel de l'utilisateur formé et qualifié.

  • Personnel formé et qualifié d'un prestataire de services.

  • techniciens de maintenance Schneider Electric.

Actions incluses dans le programme de maintenance préventive de routine utilisateur :

  • Inspection visuelle limitée.

  • Contrôle du fonctionnement.

  • Remplacement par échange standard de certains assemblages.

Le programme de maintenance préventive de routine utilisateur doit être effectué chaque année dans le cas de conditions d'exploitation normales. Pour les autres cas, appliquez la fréquence recommandée pour le programme de maintenance de routine utilisateur.

Procédures

Les procédures de maintenance de routine utilisateur sont décrites en détail dans MasterPacT MTZ avec unités de contrôle MicroLogic X - Procédures de maintenance utilisateur pour les appareils IECMasterPacT NT/NW - Procédures de maintenance utilisateur de routine et intermédiaire pour les appareils IEC.

Les procédures de maintenance de routine utilisateur sont décrites en détail dans DOCA0306•• Disjoncteurs IEC MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic Active - Procédures de maintenance utilisateur.

Partie

Titre de la procédure

Nom de la procédure

Appareil

Vérifier l’état général de l’appareil

Appareil NII_Z_1

Mécanisme

Actionner l'appareil manuellement et électriquement

Mécanisme NII_Z_1

Armer électriquement l'appareil à l'aide d'un motoréducteur MCH

Mécanisme NII_Z_2

Vérifier la fermeture totale des pôles de l'appareil

Mécanisme NII_Z_3

Auxiliaires

Vérifier le câblage et l’isolation auxiliaires

Auxiliaires NII_Z_1

Unité de contrôle

Vérifier le déclenchement de l'appareil et le fonctionnement des contacts de signalisation de déclenchement sur défaut électrique (SDE)

Unité de contrôle NII_Z_1

Vérifier le fonctionnement de la protection terre (MicroLogic 6.0 X) ou différentielle (MicroLogic 7.0 X)

Unité de contrôle NII_Z_2

Vérifier le fonctionnement d'ERMS

Unité de contrôle NII_Z_3

Verrouillage de l’appareil

Actionner les serrures de l'appareil

Verrouillage de l'appareil NII_Z_1

Actionner les cadenas de l'appareil

Verrouillage de l'appareil NII_Z_2

Châssis

Vérifier le fonctionnement de l'embrochage et du débrochage de l'appareil

Châssis NII_Z_1

Vérifier l'interverrouillage d'embrochage IBPO entre la manivelle et le bouton-poussoir d'ouverture (MasterPacT MTZ2/MTZ3)

Châssis NII_Z_2

Vérifier les interrupteurs de fin de course de la position du châssis EIFE

Châssis NII_Z_3

Verrouillage du châssis

Actionner le système de verrouillage par serrure du châssis

Verrouillage du châssis NII_Z_1

Actionner le système de cadenassage du châssis

Verrouillage du châssis NII_Z_2

Interverrouillage mécanique

Actionner les systèmes d'interverrouillage

Interverrouillage mécanique NII_Z_1

Partie

Titre de la procédure

Nom de la procédure

Appareil

Vérifier l’état général de l’appareil

Appareil NII_1_1

Mécanisme

Actionner l'appareil manuellement et électriquement

Mécanisme NII_1_1

Armer électriquement l'appareil à l'aide d'un motoréducteur MCH

Mécanisme NII_1_2

Vérifier la fermeture totale des pôles de l'appareil

Mécanisme NII_1_3

Auxiliaires

Vérifier le câblage et l’isolation auxiliaires

Auxiliaires NII_1_1

Unité de contrôle

Vérifier le déclenchement de l'appareil et le fonctionnement des contacts de signalisation de déclenchement sur défaut électrique (SDE)

Unité de contrôle NII_1_1

Vérifier le fonctionnement de la protection terre ou différentielle

Unité de contrôle NII_1_2

Verrouillage de l’appareil

Actionner les serrures de l'appareil

Verrouillage de l'appareil NII_1_1

Actionner les cadenas de l'appareil

Verrouillage de l'appareil NII_1_2

Châssis

Vérifier le fonctionnement de l'embrochage et du débrochage de l'appareil

Châssis NII_1_1

Vérifier l'interverrouillage d'embrochage IBPO entre la manivelle et le bouton-poussoir d'ouverture (MasterPact NW)

Châssis NII_1_2

Verrouillage du châssis

Actionner le système de verrouillage par serrure du châssis

Verrouillage du châssis NII_1_1

Actionner le système de cadenassage du châssis

Verrouillage du châssis NII_1_2

Interverrouillage mécanique

Actionner les systèmes d’interverrouillage du châssis

Interverrouillage mécanique NII_1_1

Partie

Titre de la procédure

Nom de la procédure

Appareil

Vérifier l’état général de l’appareil

Appareil NII_ZA_1

Mécanisme

Actionner l'appareil manuellement et électriquement

Mécanisme NII_ZA_1

Armer électriquement l'appareil à l'aide d'un motoréducteur MCH

Mécanisme NII_ZA_2

Vérifier la fermeture totale des pôles de l'appareil

Mécanisme NII_ZA_3

Auxiliaires

Vérifier le câblage et l’isolation auxiliaires

Auxiliaires NII_ZA_1

Unité de contrôle

Vérifier le déclenchement de l'appareil et le fonctionnement des contacts de signalisation de déclenchement sur défaut électrique (SDE)

Unité de contrôle NII_ZA_1

Vérifier la fonction de protection de terre (MicroLogic Active 6.0)

Unité de contrôle NII_ZA_2

Vérifier le fonctionnement d'ERMS

Unité de contrôle NII_ZA_3

Verrouillage de l’appareil

Actionner les serrures de l'appareil

Verrouillage de l'appareil NII_ZA_1

Actionner les cadenas de l'appareil

Verrouillage de l'appareil NII_ZA_2

Châssis

Vérifier le fonctionnement de l'embrochage et du débrochage de l'appareil

Châssis NII_ZA_1

Vérifier l'interverrouillage d'embrochage IBPO entre la manivelle et le bouton-poussoir d'ouverture (MasterPacT MTZ2/MTZ3)

Châssis NII_ZA_2

Verrouillage du châssis

Actionner le système de verrouillage par serrure du châssis

Verrouillage du châssis NII_ZA_1

Actionner le système de cadenassage du châssis

Verrouillage du châssis NII_ZA_2

Interverrouillage mécanique

Actionner les systèmes d'interverrouillage

Interverrouillage mécanique NII_ZA_1

Outils

La réalisation des procédures du programme de maintenance requiert :

Temps nécessaire

Pour du personnel expérimenté, formé et qualifié, le temps total moyen nécessaire pour effectuer ce programme de maintenance est le suivant :

  • 15 minutes pour un appareil fixe avec tous les accessoires installés

  • 20 minutes pour un appareil débrochable avec tous les accessoires installés

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?