DOCA0099ES-05

Programa de mantenimiento preventivo rutinario del usuario final

@TW: profiled topic used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

Definición

El programa de mantenimiento preventivo rutinario del usuario final puede realizarse mediante:

  • Personal del usuario formado y cualificado.

  • Personal del proveedor de servicios de mantenimiento formado y cualificado.

  • Representantes de servicios Schneider Electric.

El programa de mantenimiento preventivo rutinario del usuario final incluye:

  • Inspección visual limitada.

  • Comprobaciones funcionales.

  • Sustitución por intercambio estándar de determinados ensamblados.

El programa de mantenimiento preventivo rutinario del usuario final se debe realizar anualmente en condiciones de funcionamiento normales. Consulte la frecuencia recomendada para el programa de mantenimiento rutinario del usuario final en otros casos.

Procedimientos

Los procedimientos rutinarios del usuario final se describen detalladamente en MasterPacT MTZ con unidades de control MicroLogic X - Procedimientos de mantenimiento del usuario final de dispositivos IEC.

Parte

Título del procedimiento

Nombre del procedimiento

Dispositivo

Comprobación del estado general del dispositivo.

Dispositivo NII_Z_1

Mecanismo

Funcionamiento manual y eléctrico del dispositivo.

Mecanismo NII_Z_1

Carga eléctrica del dispositivo con motorreductor MCH

Mecanismo NII_Z_2

Comprobación del cierre completo de los polos del dispositivo.

Mecanismo NII_Z_3

Auxiliares

Comprobación del cableado auxiliar y de su aislamiento.

Aparatos auxiliares NII_Z_1

Unidad de control

Comprobación del disparo del dispositivo y del funcionamiento de los contactos de señalización de defecto eléctrico SDE

Unidad de control NII_Z_1

Comprobación de la función de protección de defecto a tierra (MicroLogic 6.0 X) o de diferencial (MicroLogic 7.0 X)

Unidad de control NII_Z_2

Comprobación del funcionamiento de configuración de mantenimiento de reducción de energía (ERMS)

Unidad de control NII_Z_3

Enclavamiento del dispositivo

Funcionamiento de las cerraduras del dispositivo.

Enclavamiento del dispositivo NII_Z_1

Funcionamiento de los candados del dispositivo.

Enclavamiento del dispositivo NII_Z_2

Chasis

Comprobación de la operación de montaje del dispositivo.

Chasis NII_Z_1

Comprobación del enclavamiento del botón de apertura-acceso a la manivela IBPO entre la manivela y el pulsador de apertura (MasterPacT MTZ2/MTZ3)

Chasis NII_Z_2

Comprobación de interruptores de final de carrera de posición del chasis EIFE

Chasis NII_Z_3

Enclavamiento del chasis

Funcionamiento del sistema de bloqueo con cerradura del chasis.

Bloqueo del chasis NII_Z_1

Funcionamiento del sistema de cierre con candado del chasis.

Bloqueo del chasis NII_Z_2

Enclavamiento mecánico

Funcionamiento de los sistemas de enclavamiento

Enclavamiento mecánico NII_Z_1

Herramientas

Para realizar los procedimientos del programa de mantenimiento se necesita lo siguiente:

Tiempo necesario

El tiempo medio total necesario para el personal experimentado, formado y cualificado a fin de realizar este programa de mantenimiento es el siguiente:

  • 15 minutos para un dispositivo fijo con todos los accesorios instalados

  • 20 minutos para un dispositivo seccionable con todos los accesorios instalados

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?