Programme de maintenance préventive intermédiaire utilisateur

@TW: profiled topic used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

Définition

Le programme de maintenance préventive intermédiaire utilisateur peut être effectué par :

  • Personnel formé et qualifié d'un prestataire de services.

  • techniciens de maintenance Schneider Electric.

Le programme de maintenance préventive intermédiaire utilisateur inclut le programme de maintenance préventive de routine utilisateur.

Actions incluses dans le programme de maintenance préventive intermédiaire utilisateur :

  • Inspection visuelle approfondie.

  • Contrôles du fonctionnement approfondis.

  • Entretien du système et des éléments (nettoyage, graissage).

  • Remplacement d'éléments (selon intervalles de temps ou nombre d'unités utilisées).

Le programme de maintenance préventive intermédiaire utilisateur doit être effectué tous les deux ans lorsque les conditions d'exploitation sont normales. Dans les autres cas, consultez les fréquences recommandées pour le programme de maintenance intermédiaire utilisateur.

Procédures

Les procédures de maintenance intermédiaire utilisateur sont décrites en détail dans MasterPacT MTZ avec unités de contrôle MicroLogic X - Procédures de maintenance utilisateur pour les appareils IECMasterPacT NT/NW - Procédures de maintenance utilisateur de routine et intermédiaire pour les appareils IEC.

Les procédures de maintenance intermédiaire utilisateur sont décrites en détail dans DOCA0306•• Disjoncteurs IEC MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic Active - Procédures de maintenance utilisateur.

Partie

Titre de la procédure

Nom de la procédure

Mécanisme

Vérifier le temps d'armement du motoréducteur MCH à 0,85 Un

Mécanisme NIII_Z_1

Vérifier l’état général du mécanisme

Mécanisme NIII_Z_2

Vérifier le nombre de manœuvres de l’appareil

Mécanisme NIII_Z_3

Bloc de coupure (chambres de coupure + contacts)

Vérifier l’état du bloc de coupure

Bloc de coupure NIII_Z_1

Vérifier le montage des chambres de coupure et la propreté des filtres

Bloc de coupure NIII_Z_2

Auxiliaires

Vérifier le fonctionnement des contacts de signalisation (OF, PF)

Auxiliaires NIII_Z_1

Vérifier le fonctionnement de la fermeture avec déclencheur voltmétrique de fermeture XF à 0,85 Un

Auxiliaires NIII_Z_2

Vérifier le fonctionnement de l'ouverture avec déclencheur voltmétrique d'ouverture MX à 0,70 Un

Auxiliaires NIII_Z_3

Vérifier le fonctionnement de la fermeture et de l'ouverture avec le déclencheur voltmétrique à manque de tension MN

Auxiliaires NIII_Z_4

Vérifier la temporisation du déclencheur voltmétrique à manque de tension différé MNR

Auxiliaires NIII_Z_5

Unité de contrôle

Vérifier les microcontacts OF/SDE/PF/CH

Unité de contrôle NIII_Z_1

Vérifier les contacts programmables M2C

Unité de contrôle NIII_Z_2

Enregistrer les paramètres de protection, les rapports et les journaux d'événements avec le logiciel EcoStruxure Power Commission

Unité de contrôle NIII_Z_3

Vérifier la protection contre la surintensité

Unité de contrôle NIII_Z_4

Châssis

Vérifier le fonctionnement des contacts de position CD, CT et CE et des contacts auxiliaires EF

Châssis NIII_Z_1

Vérifier le fonctionnement des volets isolants

Châssis NIII_Z_2

Nettoyer le châssis et vérifier qu'il est correctement graissé

Châssis NIII_Z_3

Vérifier les pinces d'embrochage

Châssis NIII_Z_4

Raccordements de puissance

Vérifier le système de raccordement

Raccordements de puissance NIII_Z_1

Partie

Titre de la procédure

Nom de la procédure

Mécanisme

Vérifier le temps d'armement du motoréducteur MCH à 0,85 Un

Mécanisme NIII_2_1

Vérifier l’état général du mécanisme

Mécanisme NIII_2_2

Vérifier le nombre de manœuvres de l’appareil

Mécanisme NIII_2_3

Bloc de coupure (chambres de coupure + contacts)

Vérifier l’état du bloc de coupure

Bloc de coupure NIII_2_1

Vérifier le montage des chambres de coupure et la propreté des filtres

Bloc de coupure NIII_2_2

Auxiliaires

Vérifier le fonctionnement des contacts de signalisation (OF, PF)

Auxiliaires NIII_2_1

Vérifier le fonctionnement de la fermeture avec déclencheur voltmétrique de fermeture XF à 0,85 Un

Auxiliaires NIII_2_2

Vérifier le fonctionnement de l'ouverture avec déclencheur voltmétrique d'ouverture MX à 0,70 Un

Auxiliaires NIII_2_3

Vérifier le fonctionnement de la fermeture et de l'ouverture avec le déclencheur voltmétrique à manque de tension MN

Auxiliaires NIII_2_4

Vérifier la temporisation du déclencheur voltmétrique à manque de tension différé MNR

Auxiliaires NIII_2_5

Unité de contrôle

Vérifier la protection contre la surintensité

Unité de contrôle NIII_2_1

Enregistrer les paramètres de protection, les rapports et les journaux d'événements (MicroLogic P et H)

Unité de contrôle NIII_2_3

Châssis

Nettoyer le châssis et vérifier qu'il est correctement graissé

Châssis NIII_2_1

Vérifier les pinces d'embrochage

Châssis NIII_2_2

Vérifier le fonctionnement des volets isolants

Châssis NIII_2_3

Vérifier le fonctionnement des contacts de position CD, CT et CE et des contacts auxiliaires EF

Châssis NIII_2_4

Raccordements de puissance

Vérifier le système de raccordement

Raccordements de puissance NIII_2_1

Partie

Titre de la procédure

Nom de la procédure

Mécanisme

Vérifier le temps d'armement du motoréducteur MCH à 0,85 Un

Mécanisme NIII_ZA_1

Vérifier l’état général du mécanisme

Mécanisme NIII_ZA_2

Vérifier le nombre de manœuvres de l’appareil

Mécanisme NIII_ZA_3

Bloc de coupure (chambres de coupure + contacts)

Vérifier l’état du bloc de coupure

Bloc de coupure NIII_ZA_1

Vérifier le montage des chambres de coupure et la propreté des filtres

Bloc de coupure NIII_ZA_2

Auxiliaires

Vérifier le fonctionnement des contacts de signalisation (OF, PF)

Auxiliaires NIII_ZA_1

Vérifier le fonctionnement de la fermeture avec le déclencheur voltmétrique de fermeture XF à 0,85 Un

Auxiliaires NIII_ZA_2

Vérifier le fonctionnement de l'ouverture avec le déclencheur voltmétrique d'ouverture MX à 0,70 Un

Auxiliaires NIII_ZA_3

Vérifier le fonctionnement de la fermeture et de l'ouverture avec le déclencheur voltmétrique à manque de tension MN

Auxiliaires NIII_ZA_4

Vérifier la temporisation du déclencheur voltmétrique à manque de tension différé MNR

Auxiliaires NIII_ZA_5

Unité de contrôle

Enregistrer les paramètres de protection, les rapports et les journaux d'événements avec le logiciel EcoStruxure Power Commission

Unité de contrôle NIII_ZA_3

Vérifier la protection contre la surintensité

Unité de contrôle NIII_ZA_4

Châssis

Vérifier le fonctionnement des contacts de position CD, CT et CE et des contacts auxiliaires EF

Châssis NIII_ZA_1

Vérifier le fonctionnement des volets isolants

Châssis NIII_ZA_2

Nettoyer le châssis et vérifier qu'il est correctement graissé

Châssis NIII_ZA_3

Vérifier les pinces d'embrochage

Châssis NIII_ZA_4

Raccordements de puissance

Vérifier le système de raccordement

Raccordements de puissance NIII_ZA_1

Outils

La réalisation des procédures du programme de maintenance requiert :

Temps nécessaire

En plus du programme de maintenance utilisateur de routine, le temps moyen nécessaire au personnel de maintenance expérimenté, formé et qualifié pour effectuer ce programme de maintenance est le suivant :

  • 45 minutes pour un appareil fixe avec tous les accessoires installés

  • 1 heure pour un appareil débrochable avec tous les accessoires installés

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?