Programme de maintenance préventive de routine utilisateur
Définition
Le programme de maintenance préventive de routine utilisateur peut être effectué par :
-
Personnel de l'utilisateur formé et qualifié.
-
Personnel formé et qualifié d'un prestataire de services.
-
techniciens de maintenance Schneider Electric.
Actions incluses dans le programme de maintenance préventive de routine utilisateur :
-
Inspection visuelle limitée.
-
Contrôle du fonctionnement.
-
Remplacement par échange standard de certains assemblages.
Le programme de maintenance préventive de routine utilisateur doit être effectué chaque année dans le cas de conditions d'exploitation normales. Pour les autres cas, appliquez la fréquence recommandée pour le programme de maintenance de routine utilisateur.
Procédures
Les procédures de maintenance de routine utilisateur sont décrites en détail dans MasterPacT MTZ avec unités de contrôle MicroLogic X - Procédures de maintenance utilisateur pour les appareils IEC.
|
Partie |
Titre de la procédure |
Nom de la procédure |
|---|---|---|
|
Appareil |
Vérifier l’état général de l’appareil |
Appareil NII_Z_1 |
|
Mécanisme |
Actionner l'appareil manuellement et électriquement |
Mécanisme NII_Z_1 |
|
Armer électriquement l'appareil à l'aide d'un motoréducteur MCH |
Mécanisme NII_Z_2 |
|
|
Vérifier la fermeture totale des pôles de l'appareil |
Mécanisme NII_Z_3 |
|
|
Auxiliaires |
Vérifier le câblage et l’isolation auxiliaires |
Auxiliaires NII_Z_1 |
|
Unité de contrôle |
Vérifier le déclenchement de l'appareil et le fonctionnement des contacts de signalisation de déclenchement sur défaut électrique (SDE) |
Unité de contrôle NII_Z_1 |
|
Vérifier le fonctionnement de la protection terre (MicroLogic 6.0 X) ou différentielle (MicroLogic 7.0 X) |
Unité de contrôle NII_Z_2 |
|
|
Vérifier le fonctionnement d'ERMS |
Unité de contrôle NII_Z_3 |
|
|
Verrouillage de l’appareil |
Actionner les serrures de l'appareil |
Verrouillage de l'appareil NII_Z_1 |
|
Actionner les cadenas de l'appareil |
Verrouillage de l'appareil NII_Z_2 |
|
|
Châssis |
Vérifier le fonctionnement de l'embrochage et du débrochage de l'appareil |
Châssis NII_Z_1 |
|
Vérifier l'interverrouillage d'embrochage IBPO entre la manivelle et le bouton-poussoir d'ouverture (MasterPacT MTZ2/MTZ3) |
Châssis NII_Z_2 |
|
|
Vérifier les interrupteurs de fin de course de la position du châssis EIFE |
Châssis NII_Z_3 |
|
|
Verrouillage du châssis |
Actionner le système de verrouillage par serrure du châssis |
Verrouillage du châssis NII_Z_1 |
|
Actionner le système de cadenassage du châssis |
Verrouillage du châssis NII_Z_2 |
|
|
Interverrouillage mécanique |
Actionner les systèmes d'interverrouillage |
Interverrouillage mécanique NII_Z_1 |
Outils
La réalisation des procédures du programme de maintenance requiert :
-
Boîte à outils standard avec outils et matériel d'électricien
-
Outils spécifiques indiqués dans les procédures de maintenance. Consultez la section MasterPacT MTZ avec unités de contrôle MicroLogic X - Procédures de maintenance utilisateur pour les appareils IEC.
Temps nécessaire
Pour du personnel expérimenté, formé et qualifié, le temps total moyen nécessaire pour effectuer ce programme de maintenance est le suivant :
-
15 minutes pour un appareil fixe avec tous les accessoires installés
-
20 minutes pour un appareil débrochable avec tous les accessoires installés