Influencia de los armónicos en el envejecimiento
Armónicos
Influencia |
Representación |
Consecuencias |
---|---|---|
Aumento del efecto pelicular, efecto de proximidad, pérdidas en el hierro, corrientes de Foucault/Eddy |
|
Los armónicos causan un aumento de temperatura mayor que el de la corriente fundamental |
Posible sobrecarga del neutro si se encuentra armónicos de tercer orden y sus múltiplos |
Forma de onda distorsionada |
|
Recomendaciones
En la siguiente tabla se definen las recomendaciones de mantenimiento e instalación según los armónicos:
THDi en % de In |
Descripción |
Recomendaciones de mantenimiento |
Recomendaciones de instalación |
---|---|---|---|
≤30 % |
Sin influencia notable sobre el envejecimiento. |
Implemente el programa Intermedio. |
Ninguna recomendación en particular |
Del 30 % al 50 % |
Al 40 % THDI, la posible generación de calor es aproximadamente un 10 % mayor, correspondiente a un 5 % más de corriente. |
Lleve a cabo comprobaciones periódicas con más frecuencia. |
Filtrado estándar con un inductor para reducir los armónicos. |
>50 % |
– |
Lleve a cabo comprobaciones periódicas con más frecuencia. |
Si es necesario:
|