Influencia de la carga en el envejecimiento

@TW: used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

Porcentaje de carga (I/In)

El porcentaje de carga afecta a la temperatura del dispositivo, que a su vez se ve afectada por la temperatura ambiente.

Influencia

Representación

Consecuencias

Envejecimiento del aislante de plástico.

Cambio en el color del aislamiento.

Rotura de las partes que puede ocasionar un fallo en las funciones.

Envejecimiento de la grasa.

Cambio en el color y en la viscosidad.

Aumento de la fricción mecánica.

Envejecimiento de los componentes electrónicos.

Pantalla LCD modificada

Un aumento de 10 °C (50 °F) (es decir, una carga del 85 %) reduce la vida útil de los componentes aproximadamente a la mitad.

Deterioro de las características:

  • de muelles resorte de acero cuando la temperatura >100 °C (212 °F)

  • de muelles resorte de acero inoxidable cuando la temperatura >200 °C (392 °F)

Rotura

Ausencia de funcionamiento de los mecanismos.

Recomendaciones

En la siguiente tabla se definen las recomendaciones de mantenimiento e instalación según el valor del porcentaje de carga (I/In):

Porcentaje de carga

Descripción

Recomendaciones de mantenimiento

Recomendaciones de instalación

I/In ≤80 %, 24/24 h

Porcentaje de carga máximo tenido en cuenta durante el dimensionamiento de la instalación. A este porcentaje de carga, el aumento de temperatura se reduce aproximadamente un 40 % respecto a una carga del 100 %.

Implemente el programa Intermedio.

Condiciones normales

I/In ≤90 %, 8/24 h

A este porcentaje de carga, el aumento de temperatura se reduce solo un 20 %. Los ciclos de calefacción y refrigeración afectan a las uniones mecánicas del circuito de alimentación.

Lleve a cabo comprobaciones periódicas con más frecuencia.

Condiciones normales

I/In ≤90 %, 24/24 h

El esfuerzo térmico ocasionado por el funcionamiento continuo es tres veces mayor que en el caso anterior, pero la ausencia de ciclos térmicos ralentiza el envejecimiento de los componentes electromecánicos.

El mantenimiento preventivo es difícil debido al proceso continuo.

Condiciones normales

I/In = 100 %, 8/24 h

Entre el 90 % y el 100 %, el aumento de temperatura está cerca de su valor máximo. Los ciclos de calefacción y refrigeración afectan a las uniones mecánicas del circuito de alimentación, lo que causa un mayor impacto en el envejecimiento.

  • Ventile el panel de conmutación.

  • Instale un dispositivo con una carga nominal mayor.

I/In = 100 %, 24/24 h

Entre el 90 % y el 100 %, el aumento de temperatura está cerca de su valor máximo. Esta situación tiene un impacto mayor sobre el envejecimiento. No está recomendada.

  • El mantenimiento preventivo es difícil debido al proceso continuo.

  • Prevea comprobaciones periódicas más frecuentes.

  • Distribuya la carga sobre otros circuitos de salida.

  • Instale un dispositivo con una carga nominal mayor.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?