负载对老化的影响
工作负载 (I/In)
工作负载影响设备温度,而其自身则受到环境温度的影响。
影响 |
外观 |
结果 |
||
---|---|---|---|---|
塑料绝缘老化 |
绝缘变色 |
部件断裂,进而可能导致功能失效。 |
||
润滑脂老化 |
颜色和粘度改变 |
增大机械摩擦。 |
||
电子部件老化 |
LCD 显示变形 |
若温度升高 10 °C (50 °F)(即,85% 的负载),部件的使用寿命大约要减半。 |
||
特性退化:
|
断裂 |
机构不工作。 |
建议
根据工作负载 (I/In) 给与的维护和安装建议见下表:
工作负载 |
描述 |
维护建议 |
安装建议 |
---|---|---|---|
I/In ≤ 80%(全天运行 24 小时) |
设计系统规模时,需要考虑最大工作负载。在该工作负载下,温升相比 100% 负载下的温升少大约 40%。 |
执行中期维护计划。 |
正常条件 |
I/In ≤ 90%(全天运行 8 小时) |
在该工作负载下,温升仅减少 20%。加热和冷却循环会影响电力电路的机械连接点。 |
加大定期检查的频率。 |
正常条件 |
I/In ≤ 90%(全天运行 24 小时) |
持续工作所需的热应力比先前情况下所需的热应力高三倍,但热循环的缺失会减慢机电部件的老化。 |
由于整个过程是连续的,因此难以开展预防性维护 |
正常条件 |
I/In = 100%(全天运行 8 小时) |
当介于 90% 与 100% 之间时,温升接近最大值。加热和冷却循环会影响电力电路的机械连接点,其中对老化的有着重大影响。 |
|
|
I/In = 100%(全天运行 24 小时) |
当介于 90% 与 100% 之间时,温升接近最大值。这种情况对老化有着重大影响。建议规避。 |
|
|