Influencia del entorno salino en el envejecimiento
Entorno salino
Influencia |
Representación |
Consecuencias |
---|---|---|
Corrosión de las partes metálicas |
Aparición de:
|
|
Riesgo de depósitos de sal en los circuitos electrónicos cuando hay niebla salina espesa. |
Presencia de puentes con sal en las placas electrónicas |
Posible fallo de los sistemas electrónicos debido a circuitos cortocircuitados, especialmente de los circuitos no barnizados. |
Riesgo de depósitos de sal conductivos en el dispositivo cuando hay niebla salina espesa. |
Restos blancos |
Deterioro de la resistencia dieléctrica del dispositivo, que provoca un riesgo de cortocircuito de fase a marco y de fase a fase si se produce una sobrecarga. |
Recomendaciones
En la siguiente tabla se definen las recomendaciones de mantenimiento e instalación según el entorno salino:
Umbrales |
Descripción |
Recomendaciones de mantenimiento |
Recomendaciones de instalación |
---|---|---|---|
Sin entorno salino |
Sin influencia |
Implemente el programa Intermedio. |
Ninguna recomendación en particular |
Niebla salina moderada <10 km (6,21 millas) de la costa |
Envejecimiento moderado del equipo. |
Lleve a cabo comprobaciones periódicas con más frecuencia. |
Ninguna recomendación en particular |
Niebla salina alta <1 km (0,621 millas) de la costa |
|
|
|