Influence de l'ambiance saline sur le vieillissement
Ambiance saline
Influence |
Aspect |
Conséquence |
---|---|---|
Corrosion des métaux |
Aparition :
|
|
Risque de dépôt de sel sur les circuits électroniques en présence de brouillards salins épais. |
Apparition de ponts de sel sur les cartes électroniques |
Risuqe de défaillance des électroniques par court-circuitage des circuits surtout non vernis. |
Risque de dépôt de sel conducteur sur l’appareil, en présence de brouillards salins forts. |
Dépôt blanchâtre |
Dégradation de la tenue diélectrique de l’appareil entraînant un risque de court-circuit entre phase/masse et phase/phase en présence d’une surtension. |
Recommandations
Les recommandations de maintenance et d'installation en fonction de la salinité de l'environnement sont indiquées dans le tableau suivant :
Seuils |
Description |
Recommandations de maintenance |
Recommandations d'installation |
---|---|---|---|
Absence de brouillard salin |
Aucune influence |
Mettre en oeuvre le programme Intermédiaire. |
Aucune recommandation particulière |
Brouillard salin modéré à moins de 10 km (6.21 miles) de la côte |
Vieillissement modéré des appareillages |
Effectuer des contrôles périodiques plus fréquents. |
Aucune recommandation particulière |
Brouillard salin important à moins de 1 km (0.621 miles) de la côte |
|
|
|