Influence de la charge sur le vieillissement
Taux de charge (I/In)
Le taux de charge impacte la température de l'appareil, influencée elle-même par la température ambiante.
Influence |
Aspect |
Conséquences |
||
---|---|---|---|---|
Vieillissement des isolants plastiques |
Changement de coloration des isolants |
Rupture de pièces pouvant entraîner la perte de fonction |
||
Vieillissement des graisses |
Changement de couleur et de viscosité |
Augmentation des frottements mécaniques de l'appareil. |
||
Vieillissement des composants électroniques |
Changement d’aspect des afficheurs à cristaux liquides (LCD) |
Une hausse de 10 °C (50 °F) (soit un taux de charge de 85 %) réduit de moitié environ la durée de vie des composants. |
||
Dégradation des caractéristiques :
|
Rupture |
Non fonctionnement des mécanismes. |
Recommandations
Les recommandations de maintenance et d'installation en fonction de la valeur du taux de charge (I/In) sont indiquées dans le tableau suivant :
Taux de charge |
Description |
Recommandations de maintenance |
Recommandations d'installation |
---|---|---|---|
I/In ≤ 80 %, 24 h/24 |
Taux de charge maxi généralement pris en compte dans le calcul de l'installation. A ce taux de charge, l'échauffement est réduit d'environ 40 % par rapport à une charge de 100 %. |
Mettre en oeuvre le programme Intermédiaire. |
Conditions normales |
I/In ≤ 90 %, 8 h/24 |
A ce taux de charge, l'échauffement est réduit de seulement 20 %. Les cycles de refroidissement et d'échauffement sollicitent les jonctions mécaniques du circuit de puissance. |
Effectuer des contrôles périodiques plus fréquents. |
Conditions normales |
I/In ≤ 90 %, 24 h/24 |
La contrainte thermique sous un fonctionnement permanent est 3 fois plus importante que dans le cas précédent, mais l'absence de cycle thermique est favorable au vieillissement de l’électromécanique. |
Maintenance préventive difficile à cause du process continu |
Conditions normales |
I/In ≤ 100 %, 8 h/24 |
Entre 90 % et 100 %, la hausse de température est proche de sa valeur maximale. Les cycles de chauffage et de refroidissement ont un impact sur les jonctions mécaniques du circuit de puissance. L'incidence sur le vieillissement est particulièrement fort. |
|
|
I/In = 100 %, 24 h/24 |
Entre 90 % et 100 %, la hausse de température est proche de sa valeur maximale. L'impact sur le vieillissement est fort. Cette situation est déconseillée. |
|
|