Influencia del entorno salino en el envejecimiento

@TW: used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

Entorno salino

Influencia

Representación

Consecuencias

Corrosión de las partes metálicas

Aparición de:

  • óxido blanco en revestimientos de zinc

  • óxido rojizo en acero

  • Aumento de la fricción

  • Congelación del mecanismo

  • Rotura de los muelles resorte

  • Bloqueo de los núcleos de las bobinas de tensión MX/XF/MN

Riesgo de depósitos de sal en los circuitos electrónicos cuando hay niebla salina espesa.

Presencia de puentes con sal en las placas electrónicas

Posible fallo de los sistemas electrónicos debido a circuitos cortocircuitados, especialmente de los circuitos no barnizados.

Riesgo de depósitos de sal conductivos en el dispositivo cuando hay niebla salina espesa.

Restos blancos

Deterioro de la resistencia dieléctrica del dispositivo, que provoca un riesgo de cortocircuito de fase a marco y de fase a fase si se produce una sobrecarga.

Recomendaciones

En la siguiente tabla se definen las recomendaciones de mantenimiento e instalación según el entorno salino:

Umbrales

Descripción

Recomendaciones de mantenimiento

Recomendaciones de instalación

Sin entorno salino

Sin influencia

Implemente el programa Intermedio.

Ninguna recomendación en particular

Niebla salina moderada <10 km (6,21 millas) de la costa

Envejecimiento moderado del equipo.

Lleve a cabo comprobaciones periódicas con más frecuencia.

Ninguna recomendación en particular

Niebla salina alta <1 km (0,621 millas) de la costa

  • Envejecimiento rápido del equipo expuesto.

  • De media, la vida útil se divide entre un factor de tres para los dispositivos no instalados en un panel de conmutación.

  • Instale el equipo en un panel de conmutación o en una sala que tenga protección contra la niebla salina.

  • Aumente el valor IP del panel de conmutación (se recomienda el valor IP54).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?