Influence de l'ambiance saline sur le vieillissement

@TW: used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

Ambiance saline

Influence

Aspect

Conséquence

Corrosion des métaux

Aparition :

  • de rouille blanche sur les revêtements zingués

  • de rouille rouge sur acier

  • Augmentation des frottements

  • Blocage du mécanisme

  • Rupture des ressorts

  • Blocage des noyaux des déclencheurs voltmétriques MX/XF/MN

Risque de dépôt de sel sur les circuits électroniques en présence de brouillards salins épais.

Apparition de ponts de sel sur les cartes électroniques

Risuqe de défaillance des électroniques par court-circuitage des circuits surtout non vernis.

Risque de dépôt de sel conducteur sur l’appareil, en présence de brouillards salins forts.

Dépôt blanchâtre

Dégradation de la tenue diélectrique de l’appareil entraînant un risque de court-circuit entre phase/masse et phase/phase en présence d’une surtension.

Recommandations

Les recommandations de maintenance et d'installation en fonction de la salinité de l'environnement sont indiquées dans le tableau suivant :

Seuils

Description

Recommandations de maintenance

Recommandations d'installation

Absence de brouillard salin

Aucune influence

Mettre en oeuvre le programme Intermédiaire.

Aucune recommandation particulière

Brouillard salin modéré à moins de 10 km (6.21 miles) de la côte

Vieillissement modéré des appareillages

Effectuer des contrôles périodiques plus fréquents.

Aucune recommandation particulière

Brouillard salin important à moins de 1 km (0.621 miles) de la côte

  • Vieillissement rapide de l’appareillage exposé.

  • La durée de vie est en moyenne divisée par 3 pour les appareils non installés dans un tableau.

  • Prévoir d'installer les appareillages dans un tableau ou un local qui les protège du brouillard salin.

  • Augmenter le niveau IP du tableau (IP54 conseillé).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?