Influencia de los armónicos en el envejecimiento

@TW: used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

Armónicos

Influencia

Representación

Consecuencias

Aumento del efecto pelicular, efecto de proximidad, pérdidas en el hierro, corrientes de Foucault/Eddy

  • Cambio en el color de los terminales, de los aisladores y de la grasa

  • Pantalla LCD modificada

Los armónicos causan un aumento de temperatura mayor que el de la corriente fundamental

Posible sobrecarga del neutro si se encuentra armónicos de tercer orden y sus múltiplos

Forma de onda distorsionada

  • Valor de corriente erróneo

  • Disparo imprevisto si hay unidades de control no RMS

Recomendaciones

En la siguiente tabla se definen las recomendaciones de mantenimiento e instalación según los armónicos:

THDi en % de In

Descripción

Recomendaciones de mantenimiento

Recomendaciones de instalación

≤30 %

Sin influencia notable sobre el envejecimiento.

Implemente el programa Intermedio.

Ninguna recomendación en particular

Del 30 % al 50 %

Al 40 % THDI, la posible generación de calor es aproximadamente un 10 % mayor, correspondiente a un 5 % más de corriente.

Lleve a cabo comprobaciones periódicas con más frecuencia.

Filtrado estándar con un inductor para reducir los armónicos.

>50 %

Lleve a cabo comprobaciones periódicas con más frecuencia.

Si es necesario:

  • Sobredimensione el neutro.

  • Sobredimensione el equipo.

  • El filtrado es obligatorio.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?