设计 PIN 码策略
概述
在配有 MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器环境中,可通过 PIN 码保护对 MicroLogic Active HMI 上的数据的本地访问。
有关 PIN 码策略的网络安全建议
![]() |
---|
POTENTIAL COMPROMISE OF SYSTEM AVAILABILITY, INTEGRITY,
AND CONFIDENTIALITY
Change default PIN codes at first use to help prevent
unauthorized access to device settings, controls, and information.
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
PIN 码策略是网络安全策略的主要元素之一。良好的 PIN 码策略包括:
-
避免使用容易猜测的 PIN 码,例如生日、重复数字或数字序列
-
定期更改 PIN 码
-
使用密码保险箱管理访问 PIN 码
-
禁止重复使用旧 PIN 码
-
定期就 PIN 码的相关最佳实践对用户给与提醒
如要保护系统,至少应该:
-
强制使用强 PIN 码
-
定期更改 PIN 码
所有用户必须知悉关于 PIN 码的最佳实践。其中包括:
-
不共享个人 PIN 码
-
在输入 PIN 代码期间不显示 PIN 码
-
不通过电子邮件或任何其他方式传送 PIN 码
-
不将 PIN 码保存在 PC 或其他设备上
用于 MicroLogic Active 关键设置和控制的 PIN 码
访问 MicroLogic Active HMI 上的受保护参数时,系统会提示您创建帐户并设置 PIN 码。然后,每次访问受保护参数时,都会提示您输入该 PIN 码。
缺省情况下,PIN 码与 SecurityAdmin 帐户关联。您可以通过 EcoStruxure Power Commission 软件更改此帐户名。
下列操作可受 PIN 码保护:
-
HMI PIN 码修改
-
保护设置
-
MicroLogic Active 6.0 控制单元的接地故障保护测试
-
日期和时间修改
PIN 码必须由 6 位数字组成,从 0 到 9。
有关创建 PIN 码的详细信息,请参阅 MasterPacT MTZ - MicroLogic Active 控制单元 - 用户指南。