DOCA0122ES-11

Diseñar una política de códigos PIN

Descripción general

En el contexto del interruptor automático MasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic Active, el acceso local a los datos de la HMI de MicroLogic Active puede protegerse con un código PIN.

Recomendaciones de ciberseguridad referentes a la política de códigos PIN

ADVERTENCIA
RIESGO POTENCIAL PARA LA DISPONIBILIDAD, LA INTEGRIDAD Y LA CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA
La primera vez que utilice el sistema, cambie los códigos PIN predeterminados para evitar el acceso no autorizado a la configuración, los controles y la información del dispositivo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

La política de códigos PIN es uno de los elementos principales de la política de cibersesguridad. Una buena política de códigos PIN debe:

  • Evitar códigos PIN que sean fáciles de adivinar, como fechas de cumpleaños, dígitos repetidos o secuencias numéricas

  • Cambiar regularmente los códigos PIN

  • Usar un gestor de contraseñas para gestionar los códigos PIN de acceso

  • Prohibirla reutilización de códigos PIN antiguos

  • Recordar periódicamente a los usuarios las prácticas recomendadas sobre los códigos PIN

Para contribuir a proteger su sistema, lo mínimo es:

  • Imponer el uso de códigos PIN seguros

  • Cambiar los códigos PIN periódicamente

Todos los usuarios deben conocer las prácticas referentes a los códigos PIN. Esto incluye:

  • No compartir códigos PIN personales

  • No mostrar los códigos PIN al introducirlos

  • No transmitir códigos PIN por correo electrónico o por cualquier otro medio

  • No guardar los códigos PIN en los PC u otros dispositivos

Código PIN para ajustes y controles críticos de MicroLogic Active

Cuando acceda a un parámetro protegido en la HMI de MicroLogic Active, se le pedirá que cree una cuenta y establezca un código PIN. A continuación, se le pedirá que introduzca el código PIN cada vez que acceda a un parámetro protegido.

De forma predeterminada, el código PIN se asocia a la cuenta SecurityAdmin. Puede cambiar el nombre de esta cuenta con el software EcoStruxure Power Commission.

Las siguientes acciones están protegidas por código PIN:

  • Modificación del código PIN de la HMI

  • Ajuste de la función de protección

  • Prueba de la función de protección

  • Modificación de fecha y hora

  • Modificación del modo de control

  • Ajuste de sustitución de MicroLogic Active

El código PIN debe contener 6 dígitos, de 0 a 9.

Para obtener más información sobre cómo crear un código PIN, consulte MasterPacT MTZ - Unidad de control MicroLogic Active - Guía del usuario.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.