63249-406-200

Instalación

Siga estos pasos para conectar el cable del controlador de ancho de columna desde el controlador a la fuente de alimentación (consulte Conexión del cable del controlador de ancho de columna y Colocación del cable del controlador con amarres de cable.).

NOTA: El cable del controlador ocupa el lado de línea del panel y cumple con todos los requisitos cuando se instala según se indica. No se permite el cableado instalado en el campo en esta área.
PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
  • Utilice el equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad para trabajos eléctricos. Consulte las normas NFPA 70E, NOM-029-STPS o CSA Z462, o sus equivalentes locales.
  • Solamente el personal calificado debe instalar, hacer funcionar y dar mantenimiento al equipo eléctrico.
  • Desconecte todas las fuentes de alimentación del interior del panel y del equipo en el que está instalado antes de trabajar en el equipo.
  • Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.
  • Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.
  • Antes de energizar el panel, todos los espacios sin utilizar deben cubrirse con placas ciegas.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a químicos, incluidos compuestos de níquel, que son reconocidos por el estado de California como causantes de cáncer, y Bisfenol A (BPA), que es conocido por el estado de California como causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

  1. Instale la fuente de alimentación y el controlador de acuerdo con los boletines de instrucciones correspondientes.

    Se recomienda montar el controlador en los espacios de tres polos superiores, y la fuente de alimentación en los espacios de tres polos inferiores del panel.

  2. Enchufe cada extremo del cable del controlador en los conectores de acoplamiento (A) del controlador y de la fuente de alimentación.

  3. Pase el cable del controlador (B) a lo largo del lado de línea de los interruptores automáticos del lado izquierdo del panel, y permita que cualquier longitud de cable adicional forme un bucle en la parte inferior del panel.
  4. Utilice los ensambles de amarre de cable (C) para sujetar el cable a la barrera de fase negra (D) [ubicada en el interior izquierdo del panel de la siguiente manera:
    NOTA: Conexión del cable del controlador de ancho de columna sugiere las ubicaciones aproximadas para montar los ensambles de amarre de cable.
    1. Quite la banda posterior de cada soporte adhesivo para dejar expuesto el adhesivo.

    2. Coloque las fijaciones adhesivas del lado del interruptor automático (cerca del borde delantero) de la barrera de fase, espaciándolas uniformemente a lo largo del panel.

    3. Introduzca los amarres de cable a través de los soportes adhesivos, como se muestra en Colocación del cable del controlador con amarres de cable..

    4. Sujete el cable del controlador con cada amarre de cable.

Conexión del cable del controlador de ancho de columna

Colocación del cable del controlador con amarres de cable.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?