注意事项内容
提供给作者的说明︰
-
安装信息︰包含 UL 信息,只用于安装说明书。包括标题。复制整个章节。
-
FCC:将 FCC 作为一节添加到您的注意事项主题中,并输入 FCC 作为标题。为 A 类或者 B 类复制章节分隔符。如果设备是一台发射设备(例如,一个无线设备),为有意辐射体声明复制章节分隔符(没有新标题)。如果设备有调制解调器,为 FCC 部分 68 复制章节分隔符(没有新标题)。
-
加拿大工业部︰添加加拿大工业部作为一节并输入“加拿大工业部”作为标题。如果文件将用英语和法语发表,为英语复制章节分隔符;如果不是,则必须也要为法语复制章节分隔符,以便将其包括在英语用户手册中。
-
内部调制解调器的网络兼容性通告:如果设备有调制解调器则包括。复制整个章节。
-
R&TTE:仅在适用于您的设备时包括。在您的通告文件中添加一个章节,并输入“R&TTE”作为标题。复制第一段,在通告文件中添加另一段并手动输入适用于您的设备的国家代码,然后复制第三段。
安装信息
本产品必须按现行标准和/或安装规定进行安装、连接和使用。
如果使用本产品的方式不是制造商指定的方式,可能造成产品本身的保护功能受损坏。
将本产品纳入其中的任何系统的安全由该系统的组装/安装人员负责。
FCC
经测试,本设备符合 FCC 规则第 15 部分对 A 类数字设备的限值规定。这些限值旨在合理地防止当设备在商业环境中运行时产生有害干扰。本设备会产生、利用并发射无线射频能量。如果不按说明书安装和使用本设备,有可能对无线电通信产生有害干扰。在住宅区内使用本身可能会产生有害干扰,这种情况下,用户需要自费采取避免干扰的措施。
用户注意:任何未经 Schneider Electric Siemens Industry 批准的变更或修改可导致用户无权限操作设备。
本数字设备遵从CAN ICES-3 (A) /NMB-3(A)标准。
经测试,本设备符合 FCC 规则第 15 部分对 B 类数字设备的限值规定。这些限值旨在合理地防止居住安装环境中的有害干扰。本设备会产生、利用并发射无线射频能量。如果不按说明安装和使用本设备,有可能对无线电通信产生有害干扰。但也不能保证在特定的安装中不会产生干扰的问题。如果本设备确实对无线电或电视接收造成干扰(可以通过开关设备来确定),建议用户采取以下一种或多种措施排除干扰:
-
重新调整接收天线的方向或位置。
-
增加设备与接收器之间的距离。
-
将本设备电源插座与接收器电源的插座连接到不同的电路上。
-
咨询代理商或经验丰富的无线电/电视技术人员以获取帮助。
用户注意:任何未经 Schneider Electric Siemens Industry 批准的变更或修改可导致用户无权限操作设备。
本数字设备遵从CAN ICES-3 (B) /NMB-3(B)标准。
此设备符合为一般人群规定的 FCC 辐射暴露限制。安装此设备时必须与所有人保持至少 20 厘米的间隔距离,且不能与任何其他天线或发射机放在一起或一起运行。
本设备符合 FCC 规则第 68 部分要求以及终端附件管理委员会 (ACTA) 的要求。设备侧面的标签中包含多项信息,其中有产品识别码,美国格式为:AAAEQ##TXXXX。如有要求,必须向电话公司提供该号码。
本设备使用下列通用服务指令码 (“USOC”) 插孔:RJ11。
用于将本设备连接至场地布线和电话网络的插头和插孔,必须符合适用的 FCC 第 68 部分规则以及 ACTA 的要求。本产品随附了一条符合规定的电话线以及模块化插头或符合规定的模块化插孔。
REN 用于确定可连接至电话线的设备数量。电话线上的 REN 过高可能会导致设备在来电呼叫时无响铃。在大多数区域(并非所有区域),REN 的总数不应超过五 (5.0)。要确定可以连接至一条电话线的设备数量(由 REN 总数确定),请联系当地电话公司。本产品的 REN 数值在产品识别码中,识别码的美国格式为: AAAEQ##TXXXX。## 代表的数位是不带小数点的 REN 数值(例如,03表示 REN 值为 0.3)。
如果本设备(带有内部调制解调器的数字功率表)对电话网造成损害,电话公司将提前通知您可能会暂时中止为您提供服务。如果提前通知不可行,电话公司会尽快地通知您。同时,还将告知您,您有权在认为必要的情况下对 FCC 提出投诉。
电话公司可能会对设施、设备、操作或程序做出更改,这可能会影响本设备的运行。如果出现这种情况,电话公司将提前发出通知,便于您做出必要的改动以保持不间断的服务。
如果您在使用此设备或带有内置调制解调器的数字电力参数测量仪时遇到麻烦,请拨打 615-287-3400 联系 Schneider Electric Siemens Industry 。如果此设备对电话网络造成损害,电话公司可能会要求您断开此设备的连接,直到问题得到解决。
本设备中没有可由用户维护保养的零件。
连接至同线电话服务将适用各州费率。有关信息,请联系州公用事业委员会、公共服务委员会或公司委员会。
如果在您的场地有专门布线的报警设备连接到电话线,需确保本产品(带有内部调制解调器的数字功率表)的安装不会使您的报警设备失效。关于什么会致使报警设备失效,如果您有问题,请咨询您的电话公司或合格的安装人员。
加拿大工业部
根据加拿大工业部的规定,此无线电发射机只能在使用某种类型的天线的情况下运行,且符合加拿大工业部批准的发射机的最大增益要求(或更低)。为了减少对其他用户的潜在无线电干扰,选择天线类型和增益时,应该使等效全向辐射功率 (e.i.r.p) 超过成功通讯所必需的值。
本设备符合加拿大工业部免执照 RSS 标准。运行时应满足以下两个条件︰(1) 本设备不应造成干扰,和 (2) 本设备必须能承受任何干扰,包括可能导致设备意外操作的干扰。
本设备符合为一般人群规定的加拿大工业部 RF 辐射暴露限制。本设备必须安装在与所有人员至少有 20 厘米距离的位置,且不能与任何其他天线或发射机处于同一位置或一起运行。
Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada.Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Le présent appareil est conforme aux niveaux limites d'exigences d'exposition RF aux personnes définies par Industrie Canada.L'appareil doit être installé afin d'offir une distance de séparation d'au moins 20cm avec l'utilasateur, et ne doit pas être installé à proximité ou être utilisé en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.
内部调制解调器的网络兼容性通告
关口表配备的内部调制解调器选装件与世界大多数国家的电话系统兼容,澳大利亚和新西兰除外。在某些国家使用可能需要改动内部调制解调器的初始化字符串。如果在您的电话系统上使用该调制解调器有问题,请联系 Schneider Electric Siemens Industry Technical Support 。
R&TTE
本设备符合下列授权国家的 R&TTE(无线电设备和电信终端设备)指令的要求︰
www.se.com www.usa.siemens.com/pds 上提供了 R&TTE 符合声明。
开源软件组件
此 Schneider Electric Siemens Industry 产品随附第三方开发的某些开源软件组件(统称为“OSS”)。有关详细信息,请参阅本文档中的“开源软件组件”部分。