锁定/解锁

利用锁定可以将测量仪屏幕设置为默认屏幕。在屏幕锁定时,可以滚动到其他显示屏幕。手动滚动停止时,测量仪将在 4 分钟后显示默认(锁定)屏幕。

锁定/解锁测量仪屏幕

利用测量仪显示屏幕和按钮可以锁定或解锁任意屏幕。

锁定/解锁测量仪屏幕:

  1. 同时按住向上向下按钮持续 2 秒,可锁定或解锁测量仪屏幕。

注:

您只能锁定显示屏参数。

测量仪屏幕锁定时,无法进入 SetupClear 页面。

锁定/解锁测量仪屏幕中的按钮功能

模式 按钮 功能
锁定/解锁 同时按住向上向下按钮持续 2 秒,锁定或解锁测量仪屏幕。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?