EM6438H 键盘操作

按您希望前往的方向的键。显示屏按照导航显示下一个参数。按“确定”输入参数设置。

下列步骤说明如何从 RMS 页面导航至 RPM 页面。

  1. RMS 页面中,按向右按钮。显示屏显示 W PF

  2. W PF 中,按向右按钮。显示屏显示 W 123

  3. 按向下按钮,显示屏显示 PF 123

  4. 按向下按钮,显示屏显示 RPM

注: 使用向右按钮转至子参数页面,使用向左按钮转回主参数页面。使用向上按钮和向下按钮在显示屏页面中上下滚动。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?