DM 页面(仅限 PM1130H)
若要查看 DM 参数:
- 从主页中,使用向上或向下按钮导航至 DM。
- 按确定。
- 按向上或向下按钮导航至下一个 DM 参数。
- 按向左按钮退出。

显示屏上的名称 | 描述 |
---|---|
d.W | 显示有功功率的一个需量值。 |
d.VA | 显示视在功率的一个需量值。 |
d.VAR | 显示无功功率的一个需量值。 |
Rd | 显示升高需量值。 |
tR | 显示剩余时间,例如:mm:ss
注: 剩余时间显示为 2 位数的分钟数和
2 位数的秒数。
|
md.u | 显示电力部门的最大需量值。 |
md.oc | 显示电力部门最大需量发生时间。 |
md.G | 显示其他来源的最大需量。 |
md.oc | 显示其他来源的最大需量发生时间,例如
hhhhhh:mm
注: 最大需量发生时间显示为
6 位数的小时数和 2 位数的分钟数。
|
注: 根据在 Demand 设置下所选的功率类型,DM 显示 DM W、DM VA 或 DM VAR。