Tot INTG

适用于 METSEPM1125HCL1LVD / METSEPM1125HCL5LDD

适用于 METSEPM1130HCL5LVD

适用于 METSEEM6433HCL5LVD / METSEEM6436HCL5LVD / METSEEM6459HCL5LVD

若要查看 tot INTG 参数:

  1. 主页中,使用向上向下按钮导航至 Tot INTG
  2. 确定
  3. 向上向下按钮导航至下一个 Tot INTG 参数。
  4. 向左按钮退出。

显示屏上的名称

描述

Wh. u

显示电力部门的有功电能

Rh. u

显示电力部门的运行小时数,例如:hhhhhh:mm

注: 运行小时数显示为 6 位数的小时数和 2 位数的分钟数。

Wh.G

显示发电机有功电能

Rh.G

显示发电机运行时间,例如:hhhhhh:mm

注: 运行小时数显示为 6 位数的小时数和 2 位数的分钟数。

Wh. t

显示有功电能总计

Rh. t

显示运行时间总计,例如:hhhhhh:mm

注: 运行小时数显示为 6 位数的小时数和 2 位数的分钟数。

显示屏上的名称

描述

d. wh

显示已交付有功电能

d. VRh

显示已交付无功电能

d. VAh

显示已交付视在电能

d. Rh

显示已交付运行小时数,例如 hhhhhh:mm

注: 运行小时数显示为 6 位数的小时数和 2 位数的分钟数。

R. wh

显示已接收有功电能

R. VRh

显示已接收无功电能

R. VAh

显示已接收视在电能

R. Rh

显示已接收运行小时数,例如 hhhhhh:mm

注: 运行小时数显示为 6 位数的小时数和 2 位数的分钟数。

t. wh

显示总有功电能

t. VRh

显示总无功电能

t. VAh

显示总视在电能

t. Rh

显示总运行小时数,例如 hhhhhh:mm

注: 运行小时数显示为 6 位数的小时数和 2 位数的分钟数。

显示屏上的名称

描述

Wh.

显示有功电能

Rh

显示运行小时数,例如 hhhhhh:mm

注: 运行小时数显示为 6 位数的小时数和 2 位数的分钟数。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?