验证精度测试
下述测试作为测量仪精度测试指南;您的测量仪商店可能会提供特定的测试方法。
![]() |
---|
电击、爆炸或弧光的危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
- 对装置或设备进行操作之前,请关闭该装置和将该装置安装在其内的设备的所有电源。
- 使用额定电压值正确的电压感应设备,以确认所有电源均已关闭。
- 将测试电压和电流源连接到参考设备或电能标准。请确保所测试的测量仪的所有电压输入均为并行连接,所有电流输入均为串行连接。
-
使用以下其中一种方法连接用于为标准输出脉冲计数的控制设备:
选项 描述 电能脉冲 LED 将标准测试工作台支架上的红色光传感器对准电能脉冲 LED。 脉冲输出 将测量仪的脉冲输出连接到标准测试工作台的脉冲计数连接。 注: 选择要使用的方法时,请注意,电能脉冲 LED 与脉冲输出的脉冲率限值不同。 - 执行验证测试之前,请使用测试设备接通测量仪的电源,并通电至少 30 秒的时间。这样将有助于稳定测量仪的内部电路系统。
- 配置验证精度测试的测量仪参数。
- 根据为电能脉冲计数选定的方法,配置测量仪的电能脉冲 LED 或其中一项脉冲输出以执行电能脉冲。设置测量仪的电能脉冲常量,以便与参考测试设备同步。
- 针对测试点执行精度验证。将每个测试点运行至少 30 秒的时间,以便使测试工作台设备能够读取足够数量的脉冲。测试点之间应留出 10 秒的停止时间。
相关链接
关于在验证精度测试中必须配置的测量仪参数及其设置,请参阅验证精度测试的测量仪设置。
关于如何计算精度验证所需脉冲数量的有关说明,请参阅脉冲数量计算。
关于如何计算精度验证测试所需错误百分比的有关说明,请参阅错误百分比计算。