Desplazamiento automático

El desplazamiento automático le permite controlar secuencialmente un grupo de páginas de pantalla cada ocho segundos sin tener que pulsar teclas. Esto resulta cómodo para visualizar la pantalla a distancia. La central de medida muestra del nombre del parámetro durante dos segundos y, posteriormente, su valor durante ocho segundos. El desplazamiento automático le permite controlar secuencialmente un grupo de páginas de pantalla cada diez segundos sin tener que pulsar teclas. Esto resulta cómodo para visualizar la pantalla a distancia.
NOTA: Si pulsa cualquier tecla durante el desplazamiento automático, pasará al modo de desplazamiento manual.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?