Cálculo de potencia total para las pruebas de verificación de la precisión

La realización de pruebas de verificación de la precisión proporciona la misma señal de prueba (potencia total) tanto al dispositivo/estándar de energía empleados a modo de referencia como a la central de medida sometida a pruebas.

La potencia total se calcula de la forma siguiente, donde:

  • Ptot = Potencia instantánea total en kilovatios (kW)

  • VLN = Tensión fase a neutro del punto de prueba en voltios (V)

  • I = Intensidad del punto de prueba en amperios (A)

  • FP = Factor de potencia

El resultado del cálculo se redondea al siguiente número entero.

En sistemas trifásicos en estrella equilibrados:

Ptot = 3 × VLN × I × FP × 1 kW/1000 W

for the kW/W conversion, would it not be simpler just to multiply by 0.001? Las unidades se especifican en la siguiente lista, por lo que el aspecto de conversión de unidades ya está cubierto.
NOTA: Los sistemas trifásicos equilibrados presuponen que los valores de tensión, intensidad y factor de potencia son los mismos en todas las fases.

En sistemas monofásicos:

Ptot = VLN × I × FP × 1 kW/1000 W

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?