Página de THD%

La central de medida proporciona mediciones, registros e informes en tiempo real de la distorsión armónica completa hasta el armónico de orden 15 para todas las entradas de tensión e intensidad (en función de cuál sea la configuración de cableado seleccionada).

Las siguientes mediciones de calidad de energía están disponibles:

  • Distorsión armónica total (THD%) de intensidad y tensión (fase a fase o fase a neutro, en función de la configuración de cableado seleccionada).

Para visualizar los parámetros de THD%:

  1. Desde la página Home, utilice las teclas Arriba o Abajo para desplazarse hasta THD %.
  2. Pulse OK.
  3. Pulse las teclas Arriba o Abajo para desplazarse hasta el siguiente parámetro de THD %.
  4. Pulse la tecla Izquierda para salir.
Desplazamiento por el parámetro THD%

Nombre en pantalla

Descripción

%V12, V23, V31

Porcentaje de THD de tensión de las fases de tensión 12, 23 y 31, respectivamente.

%V1, V2, V3

Porcentaje de THD de tensión de las fases de tensión 1, 2 y 3, respectivamente.

%A1, A2, A3

Porcentaje de THD de intensidad de las fases de intensidad 1, 2 y 3, respectivamente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?