Röle Röle(PM1230H)

Röle, ölçüm cihazında önceden belirlenen bir duruma göre bir alarm ya da ikincil bir sistemi tetiklemek için kullanılır.

Röle, tetiklenmediğinde Normalde Açıktır (Normally Open - NO). Tetiklendiğinde (çalıştığında), Normalde Kapalı (Normally Closed - NC) hale gelir.

Bir röle, çalışma kaynağına bağlı olarak tetiklenebilir. Sağlanan kaynak, şebeke elektriği, alternatif kaynak ya da her ikisi birden olabilir.

Aşağıdaki parametreler bir rölenin tetiklenmesi için ilişkilendirilebilir. Belirtilen koşul sağlandığında röle tetiklenir.

Röle parametreleri

Parametre Kayıt Tetiklendiği durum Normale döndüğü durum

Voltaj LN

3036

Değer Üst Limitten (Upper Lİmit - UL) daha fazla ya da Alt Limitten (Lower Limit - LL) daha az. Değer UL ile LL arasında.

Voltaj LL

3026

Frekans

3110

Güç Faktörü

3084

Aktif Güç: Mevcut talep

3766

Değer belirlenen UL’yi aşıyor. Değer belirlenen LL’nin altına iniyor.

Reaktif Güç: Mevcut talep

3782

Görünen Güç: Mevcut talep

3798

Toplam Görünen Güç

3076

Toplam Reaktif Güç

3068

Toplam Aktif Güç

3060

Ortalama Akım

3010

Ön ödemeli ölçüm cihazı röle parametreleri

Parametre Kayıt UL işlevi LL işlevi

Ön ödemeli bakiye kaydı

9638

UL, en fazla 99999 kW’a ayarlanabilir. UL’yi sadece iletişim yoluyla ayarlayabilirsiniz. LL, herhangi bir tanımlı minimum değere ayarlanabilir. LL’yi sadece iletişimle ayarlayabilirsiniz. Enerji kredileri LL’ye ulaştığında, sınırlı tüketimi göstermek için bir alarm tetiklenir. Bu alarm, yük çubuğunun en üstündeki LED’in sürekli yanıp sönmesiyle gösterilir. Enerji kredisi 0’a geldiğinde röle tetiklenir. Enerji tüketimi devam ederse, enerji kredisinde, bir sonraki doldurma sırasında yüklenen bakiyeden düşecek şekilde negatif bir değer gösterilmeye başlar.
NOT: LL’yi 0 olarak ayarlarsanız alarm işlevi devre dışı kalır.

Ön ödemeli ölçüm cihazı röle parametreleri

Parametre Kayıt UL işlevi LL işlevi

Ön ödemeli bakiye kaydı

9638

UL, en fazla 99999 kW’a ayarlanabilir. UL’yi sadece iletişim yoluyla ayarlayabilirsiniz. LL, herhangi bir tanımlı minimum değere ayarlanabilir. LL’yi sadece iletişimle ayarlayabilirsiniz. Enerji kredileri LL’ye ulaştığında, sınırlı tüketimi göstermek için bir alarm tetiklenir. Enerji kredisi 0’a geldiğinde röle tetiklenir. Enerji tüketimi devam ederse, enerji kredisinde, bir sonraki doldurma sırasında yüklenen bakiyeden düşecek şekilde negatif bir değer gösterilmeye başlar.
NOT: LL’yi 0 olarak ayarlarsanız alarm işlevi devre dışı kalır.

Röle tetiği işlevi için her biri ayrı üst ve alt limitlere sahip olacak şekilde iki farklı parametre aynı anda ayarlanabilir.

  • Kaynak 1 (ya da 2) ile ilişkilendirilmiş parametre

  • Kaynak 2 (ya da 1) ya da her ikisiyle birden (1 ve 2) ilişkilendirilmiş parametre

Rölenin çalışması için güç ya da talep parametresinin, ölçüm cihazında yapılandırılanla aynı olması gerekmektedir. Ölçüm cihazı, kullanıcıların, yapılandırılan güç ya da talep parametrelerinden başka bir parametre yapılandırmasına izin vermez.

NOT: Her iki parametre de aynıysa yapılandırmaya izin verilmez.

Bir kaynakla ilişkilendirilerek (bağlı sisteme göre) yalnızca bir parametre yapılandırılabilir. Diğer parametrenin sıfıra ayarlanması (UL olarak sıfır ve LL olarak sıfır olacak şekilde) gerekmektedir.

Bir röle durumunu tetiklemek ya da geri yüklemek için manuel olarak bir gecikme süresi programlayabilirsiniz. Gecikme, 1-60 saniye arasına ayarlanabilir. Ayarlanan süre, hata meydana geldiğinde ilişkili rölenin tetiklenmesini ya da geri yüklenmesini sağlar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?