İletişim ayarı

Ölçüm cihazının seri iletişim portlarının bağlantısını yaptıktan sonra, bu portları, ölçüm cihazına uzaktan bağlanacak şekilde yapılandırabilir ve ölçüm cihazını yapılandırmak için ION Setup gibi bir cihaz yapılandırma yazılımı kullanabilirsiniz.

Setup (ayar) ekranıyla, ölçüm cihazının RS-485 iletişim portunu, uzaktan ölçüm cihazının verilerine erişmek ve cihazı yapılandırmak amacıyla yazılımı kullanacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

İletişimi ayar ekranında açmak için aşağıdaki işlemleri uygulayın:

  1. Ana sayfada Yukarı ya da Aşağı düğmelerini kullanarak Maintain (Bakım) kısmına gidin.
  2. OK (Tamam) tuşuna basın.
  3. Yukarı ya da Aşağı düğmelerini kullanarak Set (Ayar) kısmına ilerleyin.
  4. OK (Tamam) tuşuna basın.
  5. Parolayı girin. Varsayılan parola 0000’dır.
  6. OK (Tamam) tuşuna basın.
  7. Yukarı ya da Aşağı düğmelerini kullanarak Comm’u (iletişim) seçin.
  8. OK (Tamam) tuşuna basın.
  9. Aşağı düğmesine basarak listeden ON’u (Açık) seçin.
  10. OK (Tamam) tuşuna basın.
  11. Sol düğmesine basın.
  12. Ayarlarınızı kaydetmek için Evet’i (OK (tamam) düğmesine basın) seçin.

RS-485 iletişim parametreleri

Parametre Değerler Tanım
Birim ID 1 ila 247 Bu cihazın adresini girin. Adres, bir iletişim döngüsündeki her cihaz için benzersiz olmalıdır.
Baud Rate (Baud Hızı) 4800, 9600, 19200, 38400 Veri iletimi hızını seçin. Baud hızı, bir iletişim döngüsü içindeki tüm cihazlar için aynı olmalıdır.
Parity (Parite) Even (Çift) Odd (Tek) None (Yok) Parite biti kullanılmıyorsa None (Yok) seçin. Parite ayarı, bir iletişim döngüsü içindeki tüm cihazlar için aynı olmalıdır. Parite, durak bitleri sayısı ile ölçülür.
NOT: İletişim parametreleri ON (Açık) / OFF (Kapalı) / Retrofit (RTFT) olarak gösterilir. Retrofit, cihazınızın daha yeni modellerle iletişim kurması için eski veri modellerini yapılandırma olanağı sunar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?