DLF3000’i kullanarak bellenim sürümü yükseltmesi

Ölçüm cihazı, DLF3000 kullanılarak yükseltilebilecek bir bellenim sürümüne sahiptir.
  1. DLF3000’in en yeni sürümünü www.se.com www.usa.siemens.com/pds adresinden indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.
    NOT: DLF3000, ölçüm cihazınıza bellenim sürümünü yüklemek için kullanılan ücretsiz bir Schneider Electric uygulamasıdır.
  2. Ölçüm cihazınızın bellenim sürümünü www.se.com www.usa.siemens.com/pds adresinden indirin.
  3. DLF3000’i başlatın.
  4. Add’i (Ekle) tıklatın. Ölçüm cihazınızın bellenim sürümünü kaydettiğiniz klasöre ilerleyin.
  5. Bellenim sürümü dosyasını seçin ve Open’ı (Aç) tıklatın.
  6. Bellenim sürümünü seçin ve Next’i (Sonraki) tıklatın .
  7. Henüz yükseltilecek bir sistem tanımlamadıysanız:
    • Bir sistem adı atamak için New’i (Yeni) tıklatın ve kutuya adı yazın.

    • Bir iletişim bağlantısı adı atamak için Add’i (Ekle) tıklatın ve kutuya adı yazın.

    • İletişim sürücüsünü Serial Driver (Seri Sürücü) olarak seçin.

  8. Continue (Devam) öğesini tıklatın.
  9. Add Device’ı (Cihaz Ekle) tıklatın.
    • Bir cihaz adı atamak için kutuya adı yazın.

    • Listeden cihaz türünü seçin.

    • Bağlantı adını, yani bir önceki adımda tanımladığınız adı seçin.

  10. Next’i (Sonraki) tıklatın.
  11. Bir önceki adımda tanımladığınız bağlantı adının hala seçili olduğundan emin olun. Cihazın adresini girin.
  12. Protokolü (ör., Modbus) seçin.
  13. OK’i (Tamam) tıklatın.
  14. Next’i (Sonraki) tıklatın.
  15. Download Candidate Devices (Aday Cihazları İndir) penceresinde cihaz adını seçin, daha sonra seçimi Download Target Devices (Hedef Cihazları İndir) penceresine getirmek için sağ ok düğmesini tıklatın.
  16. Firmware to (Bellenim sürümü buraya) alanında ölçüm cihazının bellenim sürümünü seçin.
  17. Next’i (Sonraki) tıklatın.
  18. Ölçüm cihazının iletişim kurduğunu kontrol etmek için Health Check’i (Sağlık Kontrolü) tıklatın. Health Status (Sağlık Durumu), iletişimin başarılı olduğunu belirtmek için Passed (Geçti) olarak gösterilir.
  19. Next’i (Sonraki) tıklatın.
  20. Firmware Update Group (Bellenim Sürümü Yükseltme Grubu), bağlantı adını, bellenim sürümünü ve durumu (“Queued” (İşlem Sırasında) olmalıdır) gösterir. Group Device List (Grup Cihaz Listesi), yükseltilen cihazı ya da cihazları gösterir. Download’u (İndir) tıklatın.
    NOT: Bir uyarı mesajı gösterilir, “Warning: Relays on PowerLogic™ Siemens Metering Devices will be de-energized if selected for download and will remain in this mode until a successful download is completed. Press OK to start the download.” (Uyarı: PowerLogic Ölçüm Cihazlarındaki rölelere giden güç, indirmek için seçildiklerinde kesilecektir ve indirme başarıyla tamamlanan kadar bu modda kalacaktır. İndirmeyi başlatmak için Tamam’a basın).
  21. OK’i (Tamam) tıklatın.
    • Firmware Upgrade Group (Bellenim Sürümü Yükseltme Grubu) durumu Active’e (Aktif) değişir ve daha sonra geçerli yükseltme ilerlemesini (tamamlanan yüzde) göstermek için yenilenir.

    • Group Device List’te (Grup Cihaz Listesi) “Entering Download Mode” (İndirme Moduna Giriliyor) gösterilir ve bellenim sürümü ölçüm cihazına indirilirken “Downloading”e (İndiriliyor) değişir. “Estimated Time Remaining” (Tahmini Kalan Süre), bellenim sürümü indirmesinin ilerlemesini gösterir.

    • Ölçüm cihazlarının ekran panelinde de ilerlemeyi kontrol edebilirsiniz. Ölçüm cihazı ekranında “Download in progress” (İndirme devam ediyor) ve “Percent Complete” (Yüzde Tamamlanma) (%100’e kadar) için dinamik olarak artan bir sayı gösterilir.

  22. Bellenim sürümü yükseltmesi tamamlandığında Firmware Update Group’da (Bellenim Sürümü Yükseltme Grubu) Complete (Passed) (Tamamlandı (Geçti)) gösterilir. Group Device List’te (Grup Cihaz Listesi), Successful Download (Başarılı İndirme) mesajı gösterilir. Finished’i (Tamamlandı) tıklatın.
  23. Bellenim indirme programından çıkmak için DLF’den çıkılma sorulduğunda Yes’i (Evet) tıklatın.
    NOT: DLF ile paralel biçimde en fazla 6 cihaz yükseltilebilir.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?