QGH1336305-05

Uygulama

Cihazınız, enerji kayıtları içeren, Şebeke - Genset, Şebeke - Güneş, Şebeke - Rüzgar ya da herhangi iki güç kaynağının birlikte kullanılması gibi iki kaynaktan hesaplama uygulamalarında kullanılabilir.

Cihazınız aynı zamanda çalışma ve boşta gibi iki koşul için ayrık enerji izlemesi gerektiren kurulumlarda da kullanılabilir. Aşırı elektrik tüketimi ya da elektrik arızaları gibi anormallikler durumunda yükü kontrol etmek için bir röle de kullanabilirsiniz.

Ölçüm cihazları, büyük ticari komplekslerde ikincil faturalandırma uygulamalarında ya da binalarda kiracı ölçüm cihazları olarak özel panellerde, elektrik dağıtım panellerinde, şalter panolarında, Gen-set panellerinde, yenilenebilir olmayan enerji panellerinde ve OEM panel kartlarında kullanılabilir.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?