QGH1336305-05

Harmoniklere genel bakış

Bu bölümde, ölçüm cihazının kalite özellikleri ve güç kalitesi verilerine nasıl erişileceği açıklanmaktadır. Ölçüm cihazı, Toplam Harmonik Distorsiyonunu (%THD) hesaplamak için 15. harmonik kademesine kadar voltaj ve akım harmoniklerini ölçer.

Harmonikler, güç sisteminin temel frekansının tam sayı katlarıdır. Harmonik bilgisi, EN50160 gibi sistem güç kalitesi standartları ve IEC 61000-4-30 gibi ölçüm cihazı kalite standartlarına uyum için gereklidir.

Ölçüm cihazı, temel frekansa göre temel ve daha yüksek harmonik değerlerini ölçer. Ölçüm cihazının güç sistemi ayarı, hangi fazların mevcut olduğunu tanımlar ve hattan hata ya da hattan nötre voltaj harmoniklerinin ve akım harmoniklerinin nasıl hesaplanacağını belirler.

Harmonikler, beslenen sistem gücünün, gereken güç kalitesi standartlarına uygun olup olmadığını ya da doğrusal olmayan yüklerin güç sisteminizi etkileyip etkilemediğini belirlemek için kullanılır. Güç sistemi harmonikleri, nötr iletkende akım akışına ve cihazda, elektrik motorlarında fazla ısınmaya bağlı olarak meydana gelenler gibi zararlara yol açabilirler. İstenmeyen harmonikleri en aza indirmek için güç şartlandırıcıları ya da harmonik filtreler kullanılabilir.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?