QGH1336305-05

Ölçüm cihazının yapılandırılması

Ölçüm cihazı, yalnızca ekranla (ölçüm cihazınızda varsa), ölçüm cihazının web sayfaları ya da PowerLogic™ ION Setup kullanılarak yapılandırılabilir.

ION Setup, www.se.com adresinden ücretsiz olarak indirilebilir bir ölçüm cihazı yapılandırma aracıdır.

ION Setup çevrimiçi yardımına ya da ION Setup cihazının yapılandırma kılavuzuna bakın. İndirmek için www.se.com adresine gidin ve ION Setup cihaz yapılandırma kılavuzuna bakın.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?