QGH1336305-05

Ölçüm cihazına genel bakış

PM1130H / EM6438H serisi ölçüm cihazları, kompakt ve sağlam bir yapıda, kapsamlı 3 fazlı elektrik enstrümantasyonu ve yük yönetim olanakları sunan, çift kaynaklı ölçüm cihazlarıdır.

PM1130H / EM6438H ölçüm cihazları, enerji izleme ve maliyet yönetimi uygulamalarınızın zorlu taleplerini en iyi şekilde karşılar. Ürün serisindeki ölçüm cihazları, Sınıf 0.5 (PM1130H & EM6438H) ve Sınıf 1.0 (EM6438H) doğruluk standartlarına uygundur ve kompakt ve kolay monte edilebilir bir yapıda yüksek kalite, güvenilirlik ve uygun maliyet sunar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?