QGH1336305-05

Tot INTG

METSEPM1130HCL5LVD için geçerlidir

Tot INTG parametrelerini görüntülemek için:

  1. Ana sayfada Yukarı ya da Aşağı düğmesini kullanarak Tot INTG’ye ilerleyin.
  2. OK (Tamam) tuşuna basın.
  3. Bir sonraki Tot INTG parametresine ilerlemek için Yukarı ya da Aşağı düğmesine basın.
  4. Çıkmak için Sol düğmesine basın.

Ekrandaki adı

Tanım

Wh. u

Şebeke için aktif enerjiyi gösterir

Rh. u

Şebeke için çalışma saatlerini gösterir, örneğin ssssss:dd

NOT: Çalışma süresi 6 basamak Saat ve 2 Basamak Dakika şeklinde gösterilir.

Wh. G

Jeneratör için aktif enerjiyi gösterir

Rh. G

Jeneratör için çalışma saatlerini gösterir, örneğin ssssss:dd

NOT: Çalışma süresi 6 basamak Saat ve 2 basamak Dakika şeklinde gösterilir.

Wh. t

Toplam Aktif enerjiyi gösterir

Rh. t

Toplam için çalışma saatlerini gösterir, örneğin ssssss:dd

NOT: Çalışma süresi 6 basamak Saat ve 2 basamak Dakika şeklinde gösterilir.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?