QGH1336305-05

Korumalı komut arayüzünün kullanılması

Korumalı komut arayüzünü kullanarak bir ölçüm cihazı komutu göndermek için bir komut semaforuna ihtiyacınız vardır.

Semaforu almak için semafor Modbus kaydını okuyun. Güç ölçüm cihazı sıfır ya da sıfır olmayan bir değer gönderecektir.

  • Ölçüm cihazı sıfırı gösterirse, semafor başka birine aittir. Bir komut göndermeden önce semaforun kullanılabilir duruma gelmesini beklemeniz gerekir.

  • Ölçüm cihazınız sıfırdan başka bir değer gösteriyorsa, semafor size aittir. Semafor, serbest bırakıldığında ya da yaklaşık 4 dakika boyunca kullanılmadığında sağlanır. Semaforu aldıktan sonra, siz semaforu bırakana ya da semaforun kullanım süresi dolana kadar semafor kaydı okumalarınızda sıfır değeri alırsınız.

Korumalı komut arayüzünü kullanarak bir ölçüm cihazı komutu göndermek için:

  1. Semafor kaydını okutun ve ölçüm cihazının yanıtını kaydedin. Bu sizin semaforunuzdur.

  2. Komut bloğuna yazılacak bir paket oluşturun.

  3. Paketi bir Modbus blok yazısı olarak yazın (komut numarasını, semaforu ve parametreleri girin).

    Korumalı komut bloğu örneği

    Komut bloğu Kayıt numarası
    Komut 2039
    Semafor 5
    Parametreler 1

  4. Ölçüm cihazı yanıt kayıtlarının geçerli ve tam olduğunu kontrol edin.

    Korumalı ölçüm cihazı yanıtı örneği

    Ölçüm cihazı yanıtı Kayıt numarası
    Durum 2039
    Sonuç 0
    Veri 1

  5. Başka biri tarafından kullanılmak üzere serbest duruma getirmek için semaforu yeniden semafor kaydına yazın.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?