Valeur moyenne de courant

L’appareil peut calculer la valeur moyenne selon différents méthodes : intervalle de temps, synchronisée ou thermique.

Vous sélectionnez l’intervalle de calcul de la moyenne entre 1 et 60 minutes, par incréments d’une minute (par exemple, 15 minutes).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?