Méthodes de calcul de la puissance moyenne

La puissance moyenne correspond à l`énergie accumulée pendant une période spécifiée divisée par la longueur de cette période.

Le mode de calcul de cette grandeur par l’appareil dépend des paramètres de méthode et de période sélectionnés (par exemple, « Interv. tournant tempo. » avec un intervalle de 15 minutes et un sous-intervalle de 5 minutes).

Afin de rester compatible avec le système de facturation des services électriques, l’appareil fournit les types suivants de calcul de puissance moyenne :

  • Valeur moyenne sur intervalle de temps

  • Valeur moyenne synchronisée

  • Valeur moyenne thermique

Vous pouvez configurer la méthode de calcul de valeur moyenne à l’aide de l’afficheur ou d’un logiciel.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?