Aplicaciones de salidas analógicas de la central de medida PM2125C PM2225C PM2225CR

El módulo de E/S analógicas puede enviar baja intensidad a transductores analógicos estándar de 4 - 20 mA.

Para el procesamiento de las salidas analógicas, la central de medida recibe un valor de señal de entrada y lo escala al valor apropiado, para enviarlo posteriormente a través del puerto físico de salida analógica.

Cableado de las salidas analógicas

Cableado de las salidas analógicas de dos canales

Solo es posible configurar las siguientes salidas analógicas en la central de medida a través de las comunicaciones:

Puede configurar las siguientes salidas analógicas en la central de medida:

Parámetros

Descripción

Intensidad

Intensidad: De fase

Intensidad media

Desequilibrio de intensidad: De fase

Peor desequilibrio de intensidad

Tensión

Tensión L-L: De fase

Tensión L-L media

Tensión L-N: De fase

Tensión L-N media

Desequilibrio de tensión L-L: De fase

Peor desequilibrio de tensión

Desequilibrio de tensión L-N: De fase

Peor desequilibrio de tensión L-N

Potencia

Potencia activa: De fase

Potencia activa total

Potencia reactiva: De fase

Potencia reactiva total

Potencia aparente: De fase

Potencia aparente total

FP

FP Total

Frecuencia

Frecuencia

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?