Modules E/SEntrée/sortie

NOTE: Applicable uniquement au modèle PM2230Applicable uniquement au modèle PM2230RApplicable uniquement au modèle PM2130

Cette section vient compléter les fiches d’installation des modules en option et fournit des informations supplémentaires sur les caractéristiques physiques et les capacités du module E/S.

Les modules E/S sont disponibles dans les variants suivants :

  • Module E/S analogique à un canal

  • Module E/S analogique bicanal

  • Module E/S logique bicanal

  • Module avec sortie de relais et entrée logique bicanal

Cette section vient compléter l’installation des entrées et sorties et fournit des informations supplémentaires sur les caractéristiques physiques et les capacités du compteur.

Les entrées et sorties sont disponibles dans les variants suivants :

  • Entrée et sortie analogiques à deux canaux PM2125CPM2225CPM2225CR

  • Entrée et sortie logiques à deux canaux PM2125CPM2225C

  • Sortie de relais et entrée logique à deux canaux PM2125CPM2225CPM2225CR

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?