Caractéristiques de l’appareil

Le PM2200 présente de nombreuses caractéristiques, dont nous indiquons une partie ci-dessous :
  • Affichage et navigation intuitive sur écran à cristaux liquides

  • Comptage et équilibrage de l’énergie

  • Mesure du FP vrai et du cosinus(phi)

  • Mesures d’énergie active, réactive et apparente

  • Valeurs min/max des paramètres instantanés avec horodatage

  • Cybersécurité : L’appareil permet de désactiver le port RS-485 à l’aide des touches du panneau avant afin d’empêcher tout accès non autorisé. Si les nœuds sont en disponibilité limitée dans le système logiciel, basculez entre appareils RTU.

  • Instantané : L’appareil offre une fonction d’instantané permettant de capturer la tension moyenne, le courant moyen, la puissance active totale et l’énergie fournie, d’après l’heure configurée au format HH.MM.

  • Seuil de courant : Minimum de courant à partir duquel l’appareil se déclenche. Vous pouvez configurer l’appareil pour ignorer la mesure du courant de charge induit/auxiliaire dans le circuit. Le seuil de courant peut être configuré depuis le panneau avant et par le biais des communications. La plage de seuils de courant s’étend de 5 mA à 99 mA. L’appareil affiche la mesure lorsque la valeur appliquée est supérieure au seuil de courant. Le seuil de courant par défaut est de 5 mA.

Bien qu’il soit possible d’utiliser l’appareil comme équipement autonome, c’est intégré à un système de gestion de l’énergie qu’il donne toute la mesure de sa fonctionnalité.

Pour les applications, le détail des fonctions et les spécifications les plus récentes et exhaustives des appareils PM2200, reportez-vous à la fiche technique EasyLogic PM2000 et au site www.se.comwww.usa.siemens.com/pds.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?