VARh par quadrant

NOTE: Applicable uniquement aux modèles PM2220/PM2230
NOTE: Applicable uniquement aux modèles PM2220R/PM2230R

Les valeurs d’énergie réactive par quadrant sont accessibles par le biais des communications uniquement. Elles ne sont pas accessibles sur l’afficheur. Ces énergies réactives correspondent aux quadrants Q1, Q2, Q3 et Q4.

Dans les communications, les énergies réactives par quadrant seront enregistrées comme suit :

  • Q1 (00-90 degrés) = Q1 VARh, Fni

  • Q2 (90-180 degrés) = Q2 VARh, Fni

  • Q3 (180-270 degrés) = Q3 VARh, Rçu

  • Q4 (270-360 degrés) = Q4 VARh, Rçu

Si l’énergie est effacée, toutes les valeurs VARh par quadrant seront effacées.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?